为了满足移动用户对容量增加的需求,相比传统的微波回程无线架构,新兴的E频段市场需要更宽的宽带能力。随着容量增加,在不远的将来需要2GHz E频段系统。问题来了如何利用GSPS DAC实现超宽带宽应用呢? ADI举办的在线研讨会
【在线研讨会讲义PPT下载】如何利用GSPS DAC实现超宽带宽应用 为您介绍了当前E频段点对点系统的需求,今天我们主要为大家分享下研讨会中讲到的“微波回程”。
用于蜂窝网络的微波回传
业界对更高容量的需求日益增加,增长率呈指数式,网络系统的快速部署对保持市场竞争力和满足行业需求至关重要。 因此,由于部署时间计划的限制,光纤或铜缆往往不可行。 下图形显示了微波系统的不同网络设计,它们用于将数据回传到主聚合基站。
对于超过10 km距离的远程部分,通常使用传统波段微波系统进行数据传输。 对于短程部分,也可以使用传统波段,另外还可以使用E波段等更高频架构。 相比于传统波段系统,E波段系统提供的带宽要宽得多,数据吞吐速率也高得多。
总体上,传统和E波段微波系统共同支持了当前50%左右的蜂窝站点,全世界已部署数以百万计的这种系统。
传输频率
本图显示了不同点对点系统使用的传输频率细分情况。 传统微波频段是从6 GHz到42 GHz,其中6到8 GHz通常用于远程传输,11到23 GHz用于短距离传输和网络聚合部分。
在E波段中,带宽高达1到2 GHz。 传统波段和E波段可实现的容量差异相当显著,E波段的潜在吞吐速率可达10 GSPS。 另外,该范围对运营商通常只有“轻牌照”或无牌照要求,有助于降低总拥有成本。
无线回传解决方案
下表显示了不同回程解决方案的频段分配。 它比较了我在前面提到过的通道大小,以及每类系统的典型容量和覆盖距离。 另一个重要方面是各类网络使用的调制方案。 为了提高吞吐速率,传统波段系统使用的调制阶数要高得多,尽管其通道较窄。 这就要求系统使用性能指标更高的器件,尤其是数据转换器的信噪比必须非常出色。
但在V波段和E波段系统中,调制阶数要低得多,因而对转换器信噪比的要求可以放宽。 与传统波段相比,这些高频系统能够获得更高的吞吐速率,因为这些频率可提供宽得多的带宽,不需要提高调制密度就能实现更高的容量。
这些微波系统是点对点架构,通常采用频分双工或FDD,即把发射和接收频率分割在两个不同的频段中,以使系统具有全双工能力。 它们需要“视线”以实现最佳性能,而非微波RF频段可以支持“非视线”。
对点微波系统的重要规格
密集QAM提高频谱效率
点对点微波系统使用正交幅度调制,或称为QAM。 下图显示了对点对点容量重要的基础知识。 图片显示的是16 QAM的星座图。 可以看到,在这个16码元阵列中,描述一个码元要使用4位。 本例中,L系数为4。
带宽与通道间距的关系
通道间隔与通道带宽或码元速率(波特率)的区别, 下图显示了它们之间的差异。 在点对点系统中,通道间隔一般由主管机构通过授权分配。 所谓的传统波段分配是从3.5 MHz到112 MHz。 对于新的E波段,分配是以250 MHz一段进行,最高可达1或2 GHz,即4段或8段的250 MHz频率。 对于给定部署,这种分配是固定的。
数据容量倍增的方法
除了提高调制密度或使用更宽带宽之外,利用交叉极化技术也可以提高容量。
对于邻道共面极化系统,这些无线电具有彼此相同的极化,但工作在不同且相邻的频段或频率。 第二无线电用作冗余,或者用来在其他工作频率获得更多容量。 但是,如果它们工作在不同的频率,就需要两根不同的天线和额外的频率分配,成本可能很高。
邻道交替极化利用两个不同频率,像共面极化一样,但第二无线电极化到与第一无线电正交的相位,以使两个通道之间的干扰最小。 然而,这种系统仍然需要两根天线和两个频率分配,所以仍然存在额外成本和设计开销。
更有效的方案是同道双重极化系统。 在这种配置中,两个无线电工作在相同频率,但具有不同的交叉极化,以使同道干扰最小。 这种配置只需要一根天线,因为两个无线电工作在相同频率,系统成本较低。 理想情况下,如果极化是完全正交的,那么两个通道将会彼此完全隔离。
容量估算
下图显示了对各种链路的原始容量的一些计算。新的E波段系统则能实现比优化后的XPIC传统波段系统高出50%以上的原始容量,而且所用调制的复杂度相对较低。关键在于分配的500 MHz带宽。随着E波段无线电能力的增强,原始容量还有很大的增长空间。
对点系统的常见无线电架构
下图显示了微波无线电信号链和控制路径的一般情形。 发射侧有双基带IQ高速数模转换器,其输出进入一个正交调制器。 然后,该输出进入一个转换器模块,后者执行单边带上变频,将其变为微波频率输出。
传统频段分离ODU 6至44 GHz
对于传统频段,有些系统分为室内单元和室外单元。 室内和室外单元的典型分界线是在数据转换器和无线电的边界。 传统系统的室外单元或ODU包括天线、放大器、上/下变频器和RF混频器,数据基带频率通常约为350 MHz(发射路径)和140 MHz(接收路径)。
传统频段分离 IDU
室内单元包括一些对信号进行预处理或后处理的放大器、数据转换器、调制解调器、FPGA或ASIC。
传统频段完全ODU6至24 GHz
在一个完整的室外单元系统中,数据转换器位于室外单元中,数字ASIC位于室内单元中,基带数据在其间传输。
传统频段完全ODU,带DPD 6至24 GHz
这是同一完整ODU系统的另一张框图,其中包括一个数字预失真观测路径选项。 图中还给出了一个可选器件列表,利用分立转换器来实现同样的无线电。ADI转换器解决方案支持这两种方法。 如果是分立转换器,采样速率必须更高以支持转换,抑制发射机上的边带信号或接收机的镜像。
V波段完全室外单元
分配了7 GHz,有充裕的带宽可供使用,因而可以使用宽带GSPS转换器。 如果是单一50 MHz通道,考虑前面列出的较低频率转换器会更恰当。如果要聚合多个通道,或者同时传输多个不同通道,那么宽带转换器可能更合适。 因此,针对接收机,图中列出了几款精选1 GSPSADC和AD9625 2.5 GSPS RF ADC;针对发射机,则列出了双通道2.8 GSPS转换器AD9136。 无线电配置为直接变频,基带数据驱动微波调制器,正交解调器驱动到宽带ADC。
E波段完全室外单元单次转换架构
在这个E波段单一变频无线电示例中,使用了同样的转换器。 AD9136驱动正交调制器,后者以适当的RF频率输出信号,然后利用镜像抑制上变频器将信号移动到70到80 GHz频段中的E波段频率。接收侧使用一个镜像抑制混频器来将信号下变频到适当的RF频率,通道滤波和信号放大可以在这里一起进行,然后将信号解调或下变频到基带频率范围,ADC可以对其数字化,然后发送到数字ASIC,由调制解调器进行信号处理。
E波段完全室外单元直接变频架构
与前面显示的V波段无线电非常相似。 下图中E波段中的宽通道使得V波段无线电所用的宽带转换器也可用于E波段无线电。 GSPS转换器非常灵活,能够支持多种不同的微波系统架构。对于新回程系统的设计,GSPS转换器是最佳选择。