Post Go back to editing

【在线研讨会】Silent Switcher稳压器: 高效率、超低EMI

在重视热耗散和效率的场合中,人们会用开关稳压器替代线性稳压器。开关稳压器通常是输入电源总线线路上的首个有源组件,因此对于整个转换器电路的 EMI 性能具有重大的影响。

EMI发射有两类:传导和辐射。传导发射通过电线和走线连接到产品。辐射发射测试只有在设计基本完成之后才能正式进行。

在近期的在线研讨会《Silent Switcher稳压器:高效率、超低EMI》中,从原理到封装到布局再到具体产品,重点介绍了大幅降低开关稳压器EMI辐射的新技术。

首先,高频噪声来自哪里?在电子电路中,通过寄生电阻、电感和电容耦合,在开关转换过程中,产生了高频谐波。

那么如何降低高频开关噪声呢?

传统方式是减慢MOSFET开关边沿。  通过减慢内部开关驱动器或从外部添加缓冲器。  但是,这会降低转换器的效率,因为增加了开关损耗,特别是当开关稳压器以高开关频率(如2 MHz)运行时。  

另外,为什么要以2MHz的频率运行? 首先,它允许使用较小尺寸的外部元件,如电容和电感。  例如,开关频率每增加一倍,电感值和输出电容值就可以减半。其次,在汽车应用中,2MHz开关频率可避免在AM无线电频段产生噪声。可使用滤波器和屏蔽,但这需要更多的外部元件和电路板面积。  还可以使用展频。

这种技术在已知范围内的系统时钟。 展频可降低开关稳压器中的EMI,尽管普通开关电源所选的开关频率通常会在AM频段之外,一般在530 kHz至1.8 MHz之间, 但在AM频段内,未经调制的开关谐波仍可能不符合严格的汽车EMI要求。因此,增加展频可显著降低AM频段内以及其他区域中的EMI。

另一个选项就是使用ADI公司的Silent Switcher技术,该技术能够满足上述所有三点要求而无其他影响。 仍然可以获得高效率、高开关频率和低EMI。

本期研讨会的回放请点击:http://webinar.eccn.com/details/2019101610006039.html

附件是本期研讨会的讲义,供大家下载并学习~

12-13 Silent Switcher Webcast_CN_Final.pdf

Edit Notes

内容
[edited by: ternence at 9:39 AM (GMT 0) on 21 Oct 2019]
Parents
  • ADI的Silent Switcher稳压器为同步降压DC/DC转换器带来了更高级别的性能。这些稳压器结合了2MHz开关频率、高效率和超低EMI,提供非常紧凑的低EMI功率解决方案。并且Silent Switcher系列采用特殊设计和包装技术,在2MHz下能够提供95%效率,同时可以轻松符合CISPR 25 5类峰值EMI限制。Silent Switcher 2增加了内部旁路电容和集成衬底,可以进一步改善对PCB布局不敏感的EMI性能,即使使用两层PC板时,也可简化设计并降低性能风险。

    详情地址:https://www.analog.com/cn/products/landing-pages/001/silent-switcher.html

Reply
  • ADI的Silent Switcher稳压器为同步降压DC/DC转换器带来了更高级别的性能。这些稳压器结合了2MHz开关频率、高效率和超低EMI,提供非常紧凑的低EMI功率解决方案。并且Silent Switcher系列采用特殊设计和包装技术,在2MHz下能够提供95%效率,同时可以轻松符合CISPR 25 5类峰值EMI限制。Silent Switcher 2增加了内部旁路电容和集成衬底,可以进一步改善对PCB布局不敏感的EMI性能,即使使用两层PC板时,也可简化设计并降低性能风险。

    详情地址:https://www.analog.com/cn/products/landing-pages/001/silent-switcher.html

Children
No Data