在重视热耗散和效率的场合中,人们会用开关稳压器替代线性稳压器。开关稳压器通常是输入电源总线线路上的首个有源组件,因此对于整个转换器电路的 EMI 性能具有重大的影响。
EMI发射有两类:传导和辐射。传导发射通过电线和走线连接到产品。辐射发射测试只有在设计基本完成之后才能正式进行。
在近期的在线研讨会《Silent Switcher稳压器:高效率、超低EMI》中,从原理到封装到布局再到具体产品,重点介绍了大幅降低开关稳压器EMI辐射的新技术。
首先,高频噪声来自哪里?在电子电路中,通过寄生电阻、电感和电容耦合,在开关转换过程中,产生了高频谐波。

那么如何降低高频开关噪声呢?
传统方式是减慢MOSFET开关边沿。 通过减慢内部开关驱动器或从外部添加缓冲器。 但是,这会降低转换器的效率,因为增加了开关损耗,特别是当开关稳压器以高开关频率(如2 MHz)运行时。
另外,为什么要以2MHz的频率运行? 首先,它允许使用较小尺寸的外部元件,如电容和电感。 例如,开关频率每增加一倍,电感值和输出电容值就可以减半。其次,在汽车应用中,2MHz开关频率可避免在AM无线电频段产生噪声。可使用滤波器和屏蔽,但这需要更多的外部元件和电路板面积。 还可以使用展频。
这种技术在已知范围内的系统时钟。 展频可降低开关稳压器中的EMI,尽管普通开关电源所选的开关频率通常会在AM频段之外,一般在530 kHz至1.8 MHz之间, 但在AM频段内,未经调制的开关谐波仍可能不符合严格的汽车EMI要求。因此,增加展频可显著降低AM频段内以及其他区域中的EMI。
另一个选项就是使用ADI公司的Silent Switcher技术,该技术能够满足上述所有三点要求而无其他影响。 仍然可以获得高效率、高开关频率和低EMI。

本期研讨会的回放请点击:http://webinar.eccn.com/details/2019101610006039.html
附件是本期研讨会的讲义,供大家下载并学习~
Edit Notes
内容[edited by: ternence at 9:39 AM (GMT 0) on 21 Oct 2019]