Post Go back to editing

解答问题,赢好礼

群组内的大侠们,新的一月开始了,有木有定个小目标呢?

如果还木有,不妨现在定一个吧,比如解答以下问题~

当然,解答最多的人还有好礼相送哦~

规则:

将您解答过的问题链接跟帖发布在本帖子,即可算有效参与。

ps.解答问题还可得积分,如果您的答复被标记为“正确答案”或“有用答案”,获得的积分更多哦~

待拯救的问题:

放大器类——

关于AD8000

AD8099的用法

ADA4530-1R-EBZ在高压高频开关电源产生的电磁场环境下工作会有什么影响?

RF功率检波器AD8361、AD8362如何分析自身噪声

AD524SD/883B

AD603级联  AGC电路

2.45GHz信号脉冲调制,调制周期5kHz,要检测包络信息,选哪个型号检波器好?

请问芯片表面标识第一行H3 第二行K的是哪一款放大器

关于AD8015内部电路

求删

数据转换类——

(AD2S1205或AD2S1210等)RDC锁相范围的限值

visual  analog 怎么导入FPGA导出的二进制格式的文件

AD9640输出最高位总为高,其他正常

AD2S1210 DOS故障

AD2S1210 寄存器读取

要找HSC-ADC-EVALUCZ数据捕获板上面USB芯片的固件程序

visual  analog 怎么导入外部数据

AD9609时序问题

ad7124如何做2路、3路、4路RTD开路检测?

AD976 采集问题

请问有没有adisimpe中文帮助文档?怎么用这个工具进行仿真?

有关AD7124-4的编程问题

AD9269BCPZ-80芯片不正常工作

AD7710的DRDY引脚

求助:AD2S1205那个板子与旋转变压器连接以后,得到的激励信号是错误的,也没有旋变输出的信号SIN/SINLO/COS/COSLO

AD9163时钟与数据联系

AD9224加上12.5MHz的时钟后,在输入端的信号会出现毛刺,不加时钟信号输入端的信号波形是光滑的,这是为什么呢?怎样消除输入端的毛刺呢

AD7172-4转换结果不稳定

AD8233 去掉右腿驱动的两电极电路

validate design时候出现了IP核被lock的问题

请推荐一款能够采集到1MHz信号的AD芯片及其电路?

求助,查找一个芯片型号

如何选择合适的采样频率?

有没有ad9680直流耦合的参看设计啊

根据使用需求,求推荐一款模数转换器。

AD598激励频率不稳定,呈周期性上升下降变化

(已经等待了6个月有用回复的开发者,望速回)AD9826是否可用于处理频率为0.5MHz的CCD输出信号

关于滤波器ADRF6520问题

能提供AD7768-4评估软件的源程序吗?

AD7787的2个通道中的差分通道能否接成单端信号输入?

SDP-H1控制板的JTAG下载线

关于AD9269的QEC算法

ad2s1210 数据读和数据写怎么区分的问题

AD7768的spi控制

AD9625的开发板AD-FMCADC3-EBZ能否与Virtex7直接连接

bxl文件下载问题

兩片AD7606如何接數據總線到DSP

MEMS和传感器类——

分辨率或者灵敏度能达到1mg的模拟输出的加速度计有哪些?

ADIS16265数字信号输出范围及滤波器设置

ADXL357测试加速度和温度的值时,需要配置哪些寄存器,以及配置寄存器的值

ADIS16488无法读取数据

adxl357 寄存器的值和默认值不一样

ADXRS646零偏问题

adis16227

ADIS16488技术咨询

ADXL345 activity中断问题,无法进入

ADXRS810 error when Gyro is static ?

ADXL203EB如何提高采集精度呢?

RF射频类——

BIST测试是否正确

锁相环输出功率不稳定,相差啊20个dbm,请问一般是什么情况?

HMC799

请问专家,AD-FMCOMMS3-EBZ和AD-FMCOMMS3-EBZ-ND这两个板子有什么区别吗?谢谢

关于在二分频器HMC492LP3芯片手册中的问题

关于HMC625B的带宽问题

HMC799

HMC558,RF固定,插损是不是随IF升高急剧恶化

HMC702锁定检测

ADUC微处理器——

CCES导入visualDSP的工程,编译报错

请教一下ADAU7002这颗IC在使用时的问题

请教搭建评估板CN0359的开发环境

电源类——

请教专家有关ADM7150里低频PSRR曲线

关于ADPD105 / 108在生产验证阶段,要如何验证芯片?

数据接口类——

能否推荐一款隔离4-20mA

想买个ADAS的开发板

音频类——

ADAU1452的FFT分析

adau1452使用3-Way-Crossover Filter 低频噪声变大

adau1452 安全加载问题

Parents Reply Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.