Post Go back to editing

帮助他人,成就自己!论坛月度问答榜

活动时间:2018年5月10日-5月31日

参与方式:

在论坛技术板块解答网友在2018年4月期间提出的技术问题(有效解答,非灌水)

活动评奖:

1、所有有效回答者可直接获得 奖品一份

2、优秀回复者可另外获得 若干积分 (积分=免费礼品)

优秀回复评选参考项:

①疑难解答率:切实解决网友的问题

②技术难度

③知识扩展启发性

点此以下链接抢先回答问题

ADA2200用作SPI模式时,相关参数应该如何设置?

请问有AD9268的简单应用的原理图么

关于EVAL-CN0338-ARDZ二氧化碳探测调试的问题

AD7787linux驱动怎么改成单片机驱动

ADS7-V2EBZ Xilinx Reference Design

关于ADSP-21489 IIR仿真的问题

AD835输出幅度不对

求产品推荐

请教较少缓冲高阻输入端泄露如何实现

AD8436 RMS-DC 输出有负压叠加,怎么回事?

AD8001使用问题

数据手册问题

AD8304微电流无法测量

AD7734遇到的两个问题1数值偏移2连续采样通道不对应

ltc2664 output range for unipolar

AD8304在50uA以下时,无法实现对数放大功能

ADXRS810 error when Gyro is static ?

AD8273共模电压范围疑问

AD8130使用疑惑

SDP控制板和电脑无法连接问题

LTC2325-12单次数据采集问题

关于ADL5521的放大问题

多路复用器芯片及开发板选型询问(AD8180)

ADFMCDAQ2评估板中FPGA例程数据处理

adau1452实现频谱显示,发现有问题

找不到指定的項目。

dsp的硬件spi怎么驱动AD4003

關於ADPD188GG 用與PPG方案的問題

ADDI7100

关于高速ADC的可用采样率下限问题

关于AD5242使用问题

关于AD8302输入信号如何处理?

IAR下Debug编译下载后可以运行Release编译下载之后无法运行

BF533采集MT9v032有竖条纹和白点问题

AD9163的配置寄存器详细文档

AD9042S的数字供电为5V,能不能与3.3V的FPGA直接相连?

ADXL362断电后XYZ三轴数据为0,长时间后上电或者正负极短接后上电又正常

AD698(CN0301)相位问题-配套LVDT传感器

AD6645 OVR总为高

关于sigmastudio的ADAU1467 SDATAIOx配置

AD620输出电压问题

大神请指教

ADAU1761BCPZ-R7标签和芯片打字问题

DC1651A和DC590B无法和上位机通信

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.