Post Go back to editing

TMC5240换电机控制方向的问题

代码如下我的电机到位以后速度为0,电机反向运动,也试过电机为0后延时3秒等待电机完全停止后再反向运动,都未能控制反向运动,想咨询一下怎么实现反向运动?

Edit Notes

TMC5240电机换方向的问题
[编辑人: wula 编辑时间: 3 Dec 2024 7:02 AM (GMT -5)]
Parents Reply Children
  • 我用我们的开发板进行了实验,确定就是0x20 和0x27 两个寄存器。 

    另外加速度需要有一个值,AMAX不能是0, 您可以写和您速度相同比如51200。 

    速度正反向因为确认就是在0x20, 所以如果一个方向转一个防线不转的话, 您看看是否为其他原因。 

    比如是否电机的电流设置不够, 电机正反转 消耗不同的电流等。 

    您可以尝试配置更大的运行电流来进行尝试。 

    别的就不知道了, 我在我们的开发板上已经确定了0x20 是正反转, 0x27是速度。 

    谢谢