Post Go back to editing

AD590数据差很多,是什么原因?

我在室温的条件下使用AD590JH的过程中发现,通过5V电压输入,我把AD590串联10k的电阻后取中间电压,电压值为2.68v左右,请问正常吗? 1,根据手册上面0℃的时候应该是273.2uA,常温下应该在20℃左右,那么应该在290uA往上,采集后的电压应该大于2.73V,但是实际只有2.98V左右。 2,我加温度的时候,上升的温度数据采集电压后也不对。 请问是什么原因造成这样的结果呢?怎么解决呢?希望收到回复,谢谢。 同时还想问下AD22100可以在125℃环境中正常工作吗?希望收到回复,谢谢

Parents Reply Children
No Data