我使用了ADG1406BRUZ,S1~S16输入的是不同的电压,有正电压,有负电压。
当我进行通道切换时,输出电压(D28 PIN)出现了附件波形变动,详细如下:
上一个通道的输入电压是+9V左右,切换到下一个通道的输入电压是-1.5V。
从+9V到-1.5V变化之间有一个+9V->-15V的跳变。
备注:我的回路VDD=15V,VSS=-15V.EN是常态5V电压。
请问以上输出现象是ADG1406BRUZ芯片正常的输出特性吗?

我使用了ADG1406BRUZ,S1~S16输入的是不同的电压,有正电压,有负电压。
当我进行通道切换时,输出电压(D28 PIN)出现了附件波形变动,详细如下:
上一个通道的输入电压是+9V左右,切换到下一个通道的输入电压是-1.5V。
从+9V到-1.5V变化之间有一个+9V->-15V的跳变。
备注:我的回路VDD=15V,VSS=-15V.EN是常态5V电压。
请问以上输出现象是ADG1406BRUZ芯片正常的输出特性吗?

不正常。-10V的低脉冲,多长时间?
电源是否有去耦电容?
不正常。-10V的低脉冲,多长时间?
电源是否有去耦电容?
测试结果是-15V的低脉冲,持续约1.8uS。电源有去藕电容。如下

如果断开ADG1406输出和后面的连接,即ADG1406没有负载的情况下,仍然有问题。那么ADG1406芯片是坏的。