Post Go back to editing

关于ADRF5132开发板的问题

一、

测试时发现VDD)给5V电压时,VCTL)引脚的电压会上升到2.3V左右,也就是说这时即使VCTL)不给高电平,也是RF2导通,给VCTL5V电压,其引脚电压仍然为2.3V左右,RF2导通。只有把VCTL)引脚接地,才能实现RF1导通状态。

结论是:VCTL)接地,RF1导通,VCTL)只要不接地(不给电压或者给电压)都是RF2导通,这个切换状态比较奇怪,和规格书里面描述的VCTL)高低电平实现切换的说法不一致。

二、

测试3.5GHz下,0dbm10dbm15dbm等功率情况下的插损比较合理。但是功率为20dbm时插损很大,连同线损输出只能拿到15dbm,线损大概1.1dB。当功率稍微高一些插损变很大是什么原因呢?

按照规格书,标准功率是比较大的,但是测试时当功率变大反而损耗更大了。