我用了两个ADG734芯片实现SP3T的效果,结果怎么也测不得示数,总是返回FFFF(可能是超量程),但是按理说没有这么大的电容。然后我发现我在断电的情况下(切掉+5VIN),LED还是会亮,程序也正常工作,这是什么问题呢?是ADG734芯片里有漏电流吗,我是不是应该换其他的模拟开关芯片呢?
我用了两个ADG734芯片实现SP3T的效果,结果怎么也测不得示数,总是返回FFFF(可能是超量程),但是按理说没有这么大的电容。然后我发现我在断电的情况下(切掉+5VIN),LED还是会亮,程序也正常工作,这是什么问题呢?是ADG734芯片里有漏电流吗,我是不是应该换其他的模拟开关芯片呢?
ADG734的漏电流为pA级别,点不亮LED灯。请检查电路其他部分,你的问题和ADG734无关。
能够指点一下吗?我一直找不到问题出在哪 。测不到电容的问题我找到了,是ADG734自身电路的电容,没注意到技术手册的这部分,能指点一下LED的问题吗? 非常感谢
XC6219的输出,点亮LED。把XC6219去掉试试呢
可是XC6219是稳压芯片哎,跟这个感觉没有关系
“我在断电的情况下(切掉+5VIN),LED还是会亮”,根据你说的,XC6119的输入5V断掉的情况下,LED灯仍然会被XC6119的输出点亮。如果不是XC6119的问题,那么你得检查下LED的电流是从什么路径过来的,拆掉XC6119是最简单的方法。