继续上一次问题追问:
1、通电时,引脚已经设置为禁用状态,控制引脚的状态为 (CE=0 UPDATE=1 CLK=1 D4=0 D3=0 D2=0 D1=0 D0=0 A2=0 A1=0 A0=0 RST=1): 在这种控制状态下,IN和OUT之间应该为600K。测量与IN0~IN14与OUT0~OUT4之间的电阻为也600K,符合手册说明。但测量IN15与OUT0~OUT4之间的电阻为0Ω左右,是为什么?
继续上一次问题追问:
1、通电时,引脚已经设置为禁用状态,控制引脚的状态为 (CE=0 UPDATE=1 CLK=1 D4=0 D3=0 D2=0 D1=0 D0=0 A2=0 A1=0 A0=0 RST=1): 在这种控制状态下,IN和OUT之间应该为600K。测量与IN0~IN14与OUT0~OUT4之间的电阻为也600K,符合手册说明。但测量IN15与OUT0~OUT4之间的电阻为0Ω左右,是为什么?
1. 按“POWER-ON RESET”章节描述的,RESET引脚内部的20kohm电阻和外部到地的电容,要有,保证上电后的自动复位。RESET低要保持至少200ns。
2.“Initialization is performed by writing a data word of 00000 into all address locations 00 to 07 (000 to 111 binary)”,写完后,update由高变低,控制开关动作。
3. 如果上面两步没完成,开关的导通状态就是不确定的。并且开关带电状态下,测量输入输出的电阻值,无意义。