Locale Icon
English
EngineerZone
EngineerZone
RF
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
RF
  • 中文社区
  • 技术支持参考库
  • RF
  • Cancel
RF
文档 急!关于AD9911 SYNC_CLK输出的问题
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • 成员
  • 标签
  • Cancel
  • 文档
  • AD9371评估板PCB设计问题
  • ADF4158锁定指示问题
  • ADF4351输出功率跳动
  • ADI 无线传感器网络(WSN) 解决方案
  • ADI年度贺岁片——使用AD9851和ADL5350做射频电路的时候的问题
  • ADI年度贺岁片——构建Zigbee的无线射频技术芯片ADF7241系列
  • ADI设计峰会——高速和RF设计考虑
  • ADL5375的S参数
  • ADL5801的S参数
  • Sihid提供基于AD9363的COFDM高清数字无线图传开发套件
  • TDD模式切换时间
  • 【微博焦点】基于AD8302的相位差测量系统的改进和设计
  • 专家告诉你——高速电路设计,优秀的电路设计将带来哪些改变?
  • 专家教您如何利用软件定义无线电平台AD-FMCOMMS2进行快速评估和验证
  • 亲,现在可以到ADI官网可以直接购买ADI产品了哦~
  • 分享——基于AD8302的相位差测量系统的改进和设计
  • 发帖就送话费啦(限前一百名哦),还有大奖等您拿
  • 如何设计并调试锁相环(PLL)电路
  • 如何选择配合Analog Discovery使用的变压器?
  • 急!关于AD9911 SYNC_CLK输出的问题
  • 接收机数据转换基础知识
  • 最大程度地扩大SDR的动态范围
  • 检波器常见问题解答
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
  • 软件定义无线电中文技术资料一站式分享
  • 软件定义无线电,那些您不得不熟悉的产品、技术与设计资源……
  • 软件无线电技术百问百答

急!关于AD9911 SYNC_CLK输出的问题

急!关于AD9911 SYNC_CLK输出的问题 by lddd

您好!我在使用AD9911的时候,用了一个50M的外部晶振作为系统时钟,上电并用MATER_RESET复位之后,SYNC_CLK引脚输出一个12.5M的信号,但是设置锁相环倍频4次,理论上SYNC_CLK输出应该是50M,实际上上电的瞬间确实输出一个50M的信号,但是很快变成12.5M的信号,同时工作电流减小30mA。

LOOP_FILTER是根据datasheet串联一个0欧电阻和一个680pF电容到AVDD的,感觉内部锁相环没有锁定啊,是否需要更改电阻电容的值?如果需要改,应该怎么改?

另外,SPI的时序是对的,寄存器也可以正确回读,但是DDS也一直没有输出。