Post Go back to editing

非常实用、超详细的锁相环常见问题解答~

在ADI官网下载了资料,对PLL学习和设计来说都是非常实用的好资料,转发过来,希望对大家有帮助(原文链接:http://www.analog.com/media/cn/faq/rfif/PLL_FAQ_V2.0.pdf

Parents
  • 问题:锁相环系统的相位噪声来源有哪些?减小相位噪声的措施有哪些?

    答案:参考晶振(TCXO,VCXO)和R分频,PLL电荷泵,压控振荡器(VCO),N分频。锁相环系统的相位噪声来源于四个部分,参考输入,反馈分频1/N,电荷泵,VCO。这四部分贡献项可以用公式来表示。

    锁相环相位噪声贡献项模型

    对来说,系统闭环增益为低通特性,所以在环路带宽内,参考输入的相位噪声和N分频的噪声占很大比例(所以相同的输出频率,通过改变鉴相频率的方法并不会改善带内的相噪,因为参考源并未变化)。同样对Scp2来说,它对系统的相位噪声的影响也取决于系统的闭环增益,与前面第一项的不同之处是,它还受限于电荷泵的增益Kd ,所以在环路的带宽内,电荷泵的相位噪声也很重要。对Svco2 项来说,它对系统的相位噪声的影响取决于,而的幅频特性为高通,所以在环路带宽内VCO的贡献项可以忽略不计。如下图所示。

    绿色线为参考源的相位噪声,绿色虚线代表经过低通后的相位噪声。红色实线为VCO的相位噪声,虚线是经过高通滤波器后的相位噪声。粉红色实线是PLL(鉴相器和电荷泵)的相位噪声,粉色虚线是经过低通滤波器的相位噪声。黑色实线为合成的相位噪声输出。

    减小相位噪声的措施:

    (1)增大鉴相频率(N变小)

    (2)缩小环路带宽(限制噪声)

    (3)增大电荷泵电流(Kd)

    (4)参考晶振选用更低噪声的产品。

    如果在频谱分析仪上测出的单边带相位噪声曲线的转折频率大于设计的环路带宽,说明系统的噪声太大,应该检查参考晶振,电荷泵的电流,PLL Core Power Level。


    问题:为何我测出的相位噪声性能低于ADISimPLL仿真预期值?

    答案:目前的PLL集成芯片所能达到的相位噪声基底大概为-216dBc/Hz。新推出的PLL该性能可能会更低。他们能够综合出低相噪的频率。然而要真正实现低相噪的频率,需要考虑很多的因素。ADISimPLL提供了预计相位噪声的一种方法,但是,这种预测,是在下列条件下进行的:

    • PLL芯片工作的电源纹波足够低--------------不会恶化噪声基底。
    • PLL芯片的RF反馈输入(VCO的输出)具有合适的驱动能力,-----------不容许计数器错误计数。
    • PLL芯片的REF参考输入具有合适的驱动能力,------------不容许参考计数器错误计数。
    • PLL环路滤波器的电阻不会增加任何额外的噪声,-------------不高于热(Johnson)噪声。
    • VCO的工作电压纹波足够小,--------不会恶化由于频率牵引引起的相位噪声。
    • 环路滤波器屏蔽足够好,-----------VCO的控制线上不会串入其他干扰信号。
    • 环路滤波器布局布线良好,------------防止出现来源于数字电路的窄脉冲出现在滤波器输入端并直接耦合到输出端。

      实际的情况往往是:

    • PLL或者VCO的电源直接来源于三端稳压器件。如果对指标要求不是很严格,这样的条件下也许能够正常工作,但是噪声太大的电源难以使低噪声的PLL达到低噪声的要求。
    • PLL附近存在数字电路,这是宽带噪声源,尤其是PLL与数字电路共用电源的情况下。
    • 电源退耦不够。
    • 电路设计匹配不好,尤其是射频输入口。
    • 电路板布局布线问题。锁相环系统的杂散来源有哪些?减小杂散的措施有哪些?

      来源

    1. PLL本身引入的杂散。以鉴相频率为间隔的杂散,这时锁相环中最常见的杂散信号。来源于电荷泵的漏电流,电荷泵源电流和汇电流及其失配。小数分频锁相环的固有杂散。
    2. 外界串扰引入的杂散这些串扰包括工频干扰,计算机显示器行频,场频干扰,手机,附近功率放大器。参考晶体(晶振)串扰。

      措施

    1. 良好的电源退耦
    2. 良好的布局布线
    3. 环路滤波器的阶数更高,带宽更窄。
    4. 提高鉴相频率,使得参考杂散落在环路带宽以外。
    5. 本振源板加屏蔽壳以屏蔽外界串扰

    问题:锁相环锁定时间取决于哪些因素?如何加速锁定?

    答案:定性分析:设初始频率f1,终止频率f2,频率跳变量fjump=|f1-f2|,频率锁定误差容限ftol,环路带宽BW。锁定时间LT。

    环路带宽直接决定了锁定时间。环路带宽越大,锁定时间越短,反之,锁定时间越长。

    频率跳变的大小决定锁定时间。频率跳变越大,锁定时间越长,反之,越短。但是应该指出,如果频率跳变量和频率误差按等比例变化,那么锁定时间相等。

    最佳锁定时间LT需要45~48度的相位裕度。所定时间的经验公式:

    加速环路锁定的方法:(1)增大环路带宽。环路带宽与锁定时间是一对矛盾。设计工程师需要对其作出折衷选择。增大环路带宽,同时意味着降低了对杂散信号的衰减,增大了相位噪声。如果增大环路带宽到大于鉴相频率的五分之一,环路可能变得不稳定,并导致彻底失锁。(2)增大鉴相频率。鉴相频率决定了反馈分频和参考频率的比较速度,从而加快了电荷泵对环路滤波器的充放电,到达预定的控制电压,有效减小锁定时间。需要注意的是,鉴相频率的增大,往往意味着需要增加环路带宽。(3)采用两个锁相环,乒乓式工作。两个频率之间采用高速开关进行切换。(4)采用具有快速锁定能力的锁相环产品:ADF4193,其锁定时间可以满足GSM基站的要求(20us)。(5)另外,环路滤波器的电容(尤其是C2的影响),请选用低介电吸收(Dielectric Absorption)(DA)的电容,如介质为聚丙烯材料的电容,其DA典型值为0.001%~0.02%。(6)避免控制电压工作在地和电荷泵电压Vp附近。相应于输出频率的控制电压最好在Vp/2附近。


    问题:为何我的锁相环在做高低温试验的时候,出现频率失锁?

    答案:高低温试验失败,可以从器件的选择上考虑,锁相环是一个闭环系统,任何一个环节上的器件高低温失效都有可能导致锁相环失锁。先从PLL频率合成器的外围电路逐个找出原因,如参考源(TCXO,)是否在高低温试验的范围之内?ADFxxxx系列产品的温度范围为-40~+85度。


    问题:非跳频(单频)应用中,最高的鉴相频率有什么限制?

    答案:如果是单频应用,工程师都希望工作在很高的鉴相频率上,以获得最佳的相位噪声。数据手册都提供了最高鉴相频率的值,另外,只要寄存器中B > A,并且B > 2,就可能是环路锁定。

    通常最高频率的限制是:

    这里P为预分频计数器的数值。ADF4xxx产品的预分频值最小可以到8/9,容许他们工作在较高的鉴相频率上。


    问题:频繁地开关锁相环芯片的电源会对锁相环有何影响?

    答案:不建议频繁地开关锁相环的电源,这可能会使芯片暂时进入一种不稳定的电源状态(下电时电容泻放电荷不充分,上电时电容充电不充分),从而导致锁相环不能锁定。如果产品要求如此,则可使用芯片资料中提到的“CE pin method”来对芯片进行上电和下电。


    问题:您能控制PLL芯片了么?,R分频和N分频配置好了么?

    答案:检查方法,Power Down观测电流变化,MUXOUT引脚观测内部信号,如VDD,GND,R分频输出,N分频输出,等等。

    时序要正确。控制电平要兼容。这一步是基础。SPI口可以用MCU,DSP,或者FPGA提供。


    问题:您的晶振输出功率有多大?VCO的输出功率有多大?

    答案:功率要满足输入灵敏度的要求。参考计数器和反馈计数器不会错误工作。

    返回顶部


    问题:您的PFD鉴相极性是正还是负?

    答案:具体设置详见鉴相器极性设置。(在ADF4113HV中关于鉴相器极性的描述有误,鉴相器极性位应该是1表示正,0表示负)

Reply
  • 问题:锁相环系统的相位噪声来源有哪些?减小相位噪声的措施有哪些?

    答案:参考晶振(TCXO,VCXO)和R分频,PLL电荷泵,压控振荡器(VCO),N分频。锁相环系统的相位噪声来源于四个部分,参考输入,反馈分频1/N,电荷泵,VCO。这四部分贡献项可以用公式来表示。

    锁相环相位噪声贡献项模型

    对来说,系统闭环增益为低通特性,所以在环路带宽内,参考输入的相位噪声和N分频的噪声占很大比例(所以相同的输出频率,通过改变鉴相频率的方法并不会改善带内的相噪,因为参考源并未变化)。同样对Scp2来说,它对系统的相位噪声的影响也取决于系统的闭环增益,与前面第一项的不同之处是,它还受限于电荷泵的增益Kd ,所以在环路的带宽内,电荷泵的相位噪声也很重要。对Svco2 项来说,它对系统的相位噪声的影响取决于,而的幅频特性为高通,所以在环路带宽内VCO的贡献项可以忽略不计。如下图所示。

    绿色线为参考源的相位噪声,绿色虚线代表经过低通后的相位噪声。红色实线为VCO的相位噪声,虚线是经过高通滤波器后的相位噪声。粉红色实线是PLL(鉴相器和电荷泵)的相位噪声,粉色虚线是经过低通滤波器的相位噪声。黑色实线为合成的相位噪声输出。

    减小相位噪声的措施:

    (1)增大鉴相频率(N变小)

    (2)缩小环路带宽(限制噪声)

    (3)增大电荷泵电流(Kd)

    (4)参考晶振选用更低噪声的产品。

    如果在频谱分析仪上测出的单边带相位噪声曲线的转折频率大于设计的环路带宽,说明系统的噪声太大,应该检查参考晶振,电荷泵的电流,PLL Core Power Level。


    问题:为何我测出的相位噪声性能低于ADISimPLL仿真预期值?

    答案:目前的PLL集成芯片所能达到的相位噪声基底大概为-216dBc/Hz。新推出的PLL该性能可能会更低。他们能够综合出低相噪的频率。然而要真正实现低相噪的频率,需要考虑很多的因素。ADISimPLL提供了预计相位噪声的一种方法,但是,这种预测,是在下列条件下进行的:

    • PLL芯片工作的电源纹波足够低--------------不会恶化噪声基底。
    • PLL芯片的RF反馈输入(VCO的输出)具有合适的驱动能力,-----------不容许计数器错误计数。
    • PLL芯片的REF参考输入具有合适的驱动能力,------------不容许参考计数器错误计数。
    • PLL环路滤波器的电阻不会增加任何额外的噪声,-------------不高于热(Johnson)噪声。
    • VCO的工作电压纹波足够小,--------不会恶化由于频率牵引引起的相位噪声。
    • 环路滤波器屏蔽足够好,-----------VCO的控制线上不会串入其他干扰信号。
    • 环路滤波器布局布线良好,------------防止出现来源于数字电路的窄脉冲出现在滤波器输入端并直接耦合到输出端。

      实际的情况往往是:

    • PLL或者VCO的电源直接来源于三端稳压器件。如果对指标要求不是很严格,这样的条件下也许能够正常工作,但是噪声太大的电源难以使低噪声的PLL达到低噪声的要求。
    • PLL附近存在数字电路,这是宽带噪声源,尤其是PLL与数字电路共用电源的情况下。
    • 电源退耦不够。
    • 电路设计匹配不好,尤其是射频输入口。
    • 电路板布局布线问题。锁相环系统的杂散来源有哪些?减小杂散的措施有哪些?

      来源

    1. PLL本身引入的杂散。以鉴相频率为间隔的杂散,这时锁相环中最常见的杂散信号。来源于电荷泵的漏电流,电荷泵源电流和汇电流及其失配。小数分频锁相环的固有杂散。
    2. 外界串扰引入的杂散这些串扰包括工频干扰,计算机显示器行频,场频干扰,手机,附近功率放大器。参考晶体(晶振)串扰。

      措施

    1. 良好的电源退耦
    2. 良好的布局布线
    3. 环路滤波器的阶数更高,带宽更窄。
    4. 提高鉴相频率,使得参考杂散落在环路带宽以外。
    5. 本振源板加屏蔽壳以屏蔽外界串扰

    问题:锁相环锁定时间取决于哪些因素?如何加速锁定?

    答案:定性分析:设初始频率f1,终止频率f2,频率跳变量fjump=|f1-f2|,频率锁定误差容限ftol,环路带宽BW。锁定时间LT。

    环路带宽直接决定了锁定时间。环路带宽越大,锁定时间越短,反之,锁定时间越长。

    频率跳变的大小决定锁定时间。频率跳变越大,锁定时间越长,反之,越短。但是应该指出,如果频率跳变量和频率误差按等比例变化,那么锁定时间相等。

    最佳锁定时间LT需要45~48度的相位裕度。所定时间的经验公式:

    加速环路锁定的方法:(1)增大环路带宽。环路带宽与锁定时间是一对矛盾。设计工程师需要对其作出折衷选择。增大环路带宽,同时意味着降低了对杂散信号的衰减,增大了相位噪声。如果增大环路带宽到大于鉴相频率的五分之一,环路可能变得不稳定,并导致彻底失锁。(2)增大鉴相频率。鉴相频率决定了反馈分频和参考频率的比较速度,从而加快了电荷泵对环路滤波器的充放电,到达预定的控制电压,有效减小锁定时间。需要注意的是,鉴相频率的增大,往往意味着需要增加环路带宽。(3)采用两个锁相环,乒乓式工作。两个频率之间采用高速开关进行切换。(4)采用具有快速锁定能力的锁相环产品:ADF4193,其锁定时间可以满足GSM基站的要求(20us)。(5)另外,环路滤波器的电容(尤其是C2的影响),请选用低介电吸收(Dielectric Absorption)(DA)的电容,如介质为聚丙烯材料的电容,其DA典型值为0.001%~0.02%。(6)避免控制电压工作在地和电荷泵电压Vp附近。相应于输出频率的控制电压最好在Vp/2附近。


    问题:为何我的锁相环在做高低温试验的时候,出现频率失锁?

    答案:高低温试验失败,可以从器件的选择上考虑,锁相环是一个闭环系统,任何一个环节上的器件高低温失效都有可能导致锁相环失锁。先从PLL频率合成器的外围电路逐个找出原因,如参考源(TCXO,)是否在高低温试验的范围之内?ADFxxxx系列产品的温度范围为-40~+85度。


    问题:非跳频(单频)应用中,最高的鉴相频率有什么限制?

    答案:如果是单频应用,工程师都希望工作在很高的鉴相频率上,以获得最佳的相位噪声。数据手册都提供了最高鉴相频率的值,另外,只要寄存器中B > A,并且B > 2,就可能是环路锁定。

    通常最高频率的限制是:

    这里P为预分频计数器的数值。ADF4xxx产品的预分频值最小可以到8/9,容许他们工作在较高的鉴相频率上。


    问题:频繁地开关锁相环芯片的电源会对锁相环有何影响?

    答案:不建议频繁地开关锁相环的电源,这可能会使芯片暂时进入一种不稳定的电源状态(下电时电容泻放电荷不充分,上电时电容充电不充分),从而导致锁相环不能锁定。如果产品要求如此,则可使用芯片资料中提到的“CE pin method”来对芯片进行上电和下电。


    问题:您能控制PLL芯片了么?,R分频和N分频配置好了么?

    答案:检查方法,Power Down观测电流变化,MUXOUT引脚观测内部信号,如VDD,GND,R分频输出,N分频输出,等等。

    时序要正确。控制电平要兼容。这一步是基础。SPI口可以用MCU,DSP,或者FPGA提供。


    问题:您的晶振输出功率有多大?VCO的输出功率有多大?

    答案:功率要满足输入灵敏度的要求。参考计数器和反馈计数器不会错误工作。

    返回顶部


    问题:您的PFD鉴相极性是正还是负?

    答案:具体设置详见鉴相器极性设置。(在ADF4113HV中关于鉴相器极性的描述有误,鉴相器极性位应该是1表示正,0表示负)

Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.