在ADI官网下载了资料,对PLL学习和设计来说都是非常实用的好资料,转发过来,希望对大家有帮助(原文链接:http://www.analog.com/media/cn/faq/rfif/PLL_FAQ_V2.0.pdf )
- 参考晶振有哪些要求?我该如何选择参考源?
- 请详细解释一下控制时序,电平及要求?
- 控制多片PLL芯片时,串行控制线是否可以复用?
- 请简要介绍一下环路滤波器参数的设置?
- 环路滤波器采用有源滤波器还是无源滤波器?
- PLL对于VCO有什么要求?以及如何设计VCO输出功率分配器?
- 如何设置电荷泵的极性?
- 锁定指示电路如何设计?
- PLL对射频输入信号有什么要求?
- PLL芯片对电源的要求有哪些?
- 内部集成了VCO的ADF4360-x,其VCO中心频率如何设定?
- 锁相环输出的谐波?
- 锁相环系统的相位噪声来源有哪些?减小相位噪声的措施有哪些?
- 为何我测出的相位噪声性能低于ADISimPLL仿真预期值?
- 锁相环锁定时间取决于哪些因素?如何加速锁定?
- 为何我的锁相环在做高低温试验的时候,出现频率失锁?
- 非跳频(单频)应用中,最高的鉴相频率有什么限制?
- 频繁地开关锁相环芯片的电源会对锁相环有何影响?
- 您能控制PLL芯片了么?,R分频和N分频配置好了么?
- 您的晶振输出功率有多大?VCO的输出功率有多大?
- 您的PFD鉴相极性是正还是负?
- 您的VCO输出频率是在哪一点?最低频率?最高频率?还是中间的某一点?VCO的控制电压有多大?
- 您的PLL环路带宽和相位裕度有多大?
- 评价PLL频率合成器噪声性能的依据是什么?
- 小数分频的锁相环杂散的分布规律是什么?
- 到底用小数分频好还是整数分频好?
- ADI提供的锁相环仿真工具ADISimPLL支持哪些芯片,有什么优点?
- 分频 – 获得高精度时钟参考源?
- PLL,VCO闭环调制,短程无线发射芯片?
- PLL,VCO开环调制?
- 时钟净化----时钟抖动(jitter)更小?
- 时钟恢复(Clock Recovery)?