Post Go back to editing

非常实用、超详细的锁相环常见问题解答~

在ADI官网下载了资料,对PLL学习和设计来说都是非常实用的好资料,转发过来,希望对大家有帮助(原文链接:http://www.analog.com/media/cn/faq/rfif/PLL_FAQ_V2.0.pdf

Parents
  • 问题:参考晶振有哪些要求?我该如何选择参考源?

    答案:波形:可以使正弦波,也可以为方波。

    功率:满足参考输入灵敏度的要求。

    稳定性:通常用TCXO,稳定性要求< 2 ppm。这里给出几种参考的稳定性指标和相位噪声指标。

    名称 频率范围(MHz) 频率稳定度(ppm) 相位噪声dBc/Hz@10kHz 价格
    普通晶体振荡器SPXO 1~100 +/-10~+/-100
    压控晶体振荡器VCXO 1~60 +/-1~+/-50
    温度补偿晶体振荡器TCXO 1-60 +/-0.1~+/-5
    压控振荡器VCO -110
    恒温控制晶体振荡器OCXO 10~20 0.0005~0.01 -150, -120@10Hz 非常高

    频率范围: ADI提供的PLL产品也可以工作在低于最小的参考输入频率下,条件是输入信号的转换速率要满足给定的要求。

    例如,ADF4106的数据手册要求的最小参考输入信号REFIN为20MHz,功率最小为-5dBm,这相当于转换速率(slew rate)为22.6V/us,峰峰值为360mV的正弦波。具体计算如下:对正弦波Vp*sin(2*pi*f*t)而言,转换速率Slew Rate=dv/dt|max=2*pi*f*Vp。那么我们来考察功率为-5dBm(50欧姆系统)(Vp=180mV)的信号,其峰峰值为360mV,其转换速率为

    Slew Rate=dv/dt|max=2*pi*f*Vp=22.6V/us

    所以,只要REFIN功率满足要求,并且输入信号的转换速率高于22.6V/us ,REFIN可以工作在低于20MHz的条件下。具体实现是,一个转换时间为146ns的3.3V CMOS输入可以很容易的满足该项要求。总的来说,用功率较大的方波信号作为参考可以使REFIN工作在低于数据手册上给出的最低频率限制。

    在PLL频率综合器的设计中,我们推荐使用温度补偿型晶振(TCXO)。在需要微调参考的情况下使用VCXO,需要注意VCXO灵敏度比较小,比如100Hz/V,所以设计环路滤波器的带宽不能很大(比如200Hz),否则构成滤波器的电容将会很大,而电阻会很小。普通有源晶振,由于其温度稳定性差,在高精度的频率设计中不推荐使用。


    问题:请详细解释一下控制时序,电平及要求?

    答案:ADI的所有锁相环产品控制接口均为三线串行控制接口。如图1所示。要注意的是:在ADI的PLL产品中,大多数的时序图如图7中上面的图所示,该图是错误的,正确的时序图如图7中下面的图所示,LE的上升沿应跟Clock的上升沿对齐,而非Clock的下降沿。

    图1 PLL频率合成器的串行控制接口(3 Wire Serial Interface)

     

    控制接口由时钟CLOCK,数据DATA,加载使能LE构成。加载使能LE的下降沿提供起始串行数据的同步。串行数据先移位到PLL频率合成器的移位寄存器中,然后在LE的上升沿更新内部相应寄存器。注意到时序图中有两种LE的控制方法。

    SPI控制接口为3V/3.3V CMOS电平。

    另外,需要注意的是对PLL芯片的寄存器进行写操作时,需要按照一定的次序来写,具体请参照芯片资料中的描述。特别地,在对ADF4360的寄存器进行操作时,注意在写控制寄存器和N计数器间要有一定的延时。

    控制信号的产生,可以用MCU,DSP,或者FPGA。产生的时钟和数据一定要干净,过冲小。当用FPGA产生时,要避免竞争和冒险现象,防止产生毛刺。如果毛刺无法避免,可以在数据线和时钟线上并联一个10~47pF的电容,来吸收这些毛刺。


    问题:控制多片PLL芯片时,串行控制线是否可以复用?

    答案:一般地,控制PLL的信号包括:CE,LE,CLK,DATA。CLK和DATA信号可以共用,即占用2个MCU的IO口,用LE信号来控制对哪个PLL芯片进行操作。多个LE信号也可以共用一个MCU的IO口,这时需要用CE信号对芯片进行上电和下电的控制。


    问题:请简要介绍一下环路滤波器参数的设置?

    答案:ADISimPLL V3.0使应用工程师从繁杂的数学计算中解脱出来。我们只要输入设置环路滤波器的几个关键参数,ADISimPLL就可以自动计算出我们所需要的滤波器元器件的数值。这些参数包括,鉴相频率PFD,电荷泵电流Icp,环路带宽BW,相位裕度,VCO控制灵敏度Kv,滤波器的形式(有源还是无源,阶数)。计算出的结果往往不是我们在市面上能够买到的元器件数值,只要选择一个最接近元器件的就可以。

    通常环路的带宽设置为鉴相频率的1/10或者1/20。

    相位裕度设置为45度。

    滤波器优先选择无源滤波器。

    滤波器开环增益和闭环增益以及相位噪声图之间的关系。闭环增益的转折频率就是环路带宽。相位噪声图上,该点对应于相位噪声曲线的转折频率。如果设计的锁相环噪声太大,就会出现频谱分析仪上看到的转折频率大于所设定的环路带宽。


    问题:环路滤波器采用有源滤波器还是无源滤波器?

    答案:有源滤波器因为采用放大器而引入噪声,所以采用有源滤波器的PLL产生的频率的相位噪声性能会比采用无源滤波器的PLL输出差。因此在设计中我们尽量选用无源滤波器。其中三阶无源滤波器是最常用的一种结构。PLL频率合成器的电荷泵电压Vp一般取5V或者稍高,电荷泵电流通过环路滤波器积分后的最大控制电压低于Vp或者接近Vp。如果VCO/VCXO的控制电压在此范围之内,无源滤波器完全能够胜任。

    当VCO/VCXO的控制电压超出了Vp,或者非常接近Vp的时候,就需要用有源滤波器。在对环路误差信号进行滤波的同时,也提供一定的增益,从而调整VCO/VCXO控制电压到合适的范围。

    那么如何选择有源滤波器的放大器呢?这类应用主要关心一下的技术指标:

    低失调电压(Low Offset Voltage)      [通常小于500µV]

    低偏流(Low Bias Current)       [通常小于50pA]

    如果是单电源供电,需要考虑使用轨到轨(Rail-to-Rail)输出型放大器。

    这里提供几种常见的PLL滤波器应用放大器的型号。

    AD711/2, AD797, AD820/2, AD8510/2, AD8605/6, AD8610/20, AD8651/2, OP162/262, OP184/284, OP249, OP27.


    问题:PLL对于VCO有什么要求?以及如何设计VCO输出功率分配器?

    答案:选择VCO时,尽量选择VCO的输出频率对应的控制电压在可用调谐电压范围的中点。选用低控制电压的VCO可以简化PLL设计。

    VCO的输出通过一个简单的电阻分配网络来完成功率分配。从VCO的输出看到电阻网络的阻抗为18+(18+50)//(18+50)=52ohm。形成与VCO的输出阻抗匹配。下图中ABC三点功率关系。B,C点的功率比A点小6dB。

    如图是ADF4360-7输出频率在850MHz~950MHz时的输出匹配电路,注意该例是匹配到50欧的负载。如果负载是75欧,那么匹配电路无需改动,ADF4360-7的输出级为电流源,负载值的小变动不会造成很大的影响,但要注意差分输出端的负载需相等。

    ADF4360-7 输出匹配电路

Reply
  • 问题:参考晶振有哪些要求?我该如何选择参考源?

    答案:波形:可以使正弦波,也可以为方波。

    功率:满足参考输入灵敏度的要求。

    稳定性:通常用TCXO,稳定性要求< 2 ppm。这里给出几种参考的稳定性指标和相位噪声指标。

    名称 频率范围(MHz) 频率稳定度(ppm) 相位噪声dBc/Hz@10kHz 价格
    普通晶体振荡器SPXO 1~100 +/-10~+/-100
    压控晶体振荡器VCXO 1~60 +/-1~+/-50
    温度补偿晶体振荡器TCXO 1-60 +/-0.1~+/-5
    压控振荡器VCO -110
    恒温控制晶体振荡器OCXO 10~20 0.0005~0.01 -150, -120@10Hz 非常高

    频率范围: ADI提供的PLL产品也可以工作在低于最小的参考输入频率下,条件是输入信号的转换速率要满足给定的要求。

    例如,ADF4106的数据手册要求的最小参考输入信号REFIN为20MHz,功率最小为-5dBm,这相当于转换速率(slew rate)为22.6V/us,峰峰值为360mV的正弦波。具体计算如下:对正弦波Vp*sin(2*pi*f*t)而言,转换速率Slew Rate=dv/dt|max=2*pi*f*Vp。那么我们来考察功率为-5dBm(50欧姆系统)(Vp=180mV)的信号,其峰峰值为360mV,其转换速率为

    Slew Rate=dv/dt|max=2*pi*f*Vp=22.6V/us

    所以,只要REFIN功率满足要求,并且输入信号的转换速率高于22.6V/us ,REFIN可以工作在低于20MHz的条件下。具体实现是,一个转换时间为146ns的3.3V CMOS输入可以很容易的满足该项要求。总的来说,用功率较大的方波信号作为参考可以使REFIN工作在低于数据手册上给出的最低频率限制。

    在PLL频率综合器的设计中,我们推荐使用温度补偿型晶振(TCXO)。在需要微调参考的情况下使用VCXO,需要注意VCXO灵敏度比较小,比如100Hz/V,所以设计环路滤波器的带宽不能很大(比如200Hz),否则构成滤波器的电容将会很大,而电阻会很小。普通有源晶振,由于其温度稳定性差,在高精度的频率设计中不推荐使用。


    问题:请详细解释一下控制时序,电平及要求?

    答案:ADI的所有锁相环产品控制接口均为三线串行控制接口。如图1所示。要注意的是:在ADI的PLL产品中,大多数的时序图如图7中上面的图所示,该图是错误的,正确的时序图如图7中下面的图所示,LE的上升沿应跟Clock的上升沿对齐,而非Clock的下降沿。

    图1 PLL频率合成器的串行控制接口(3 Wire Serial Interface)

     

    控制接口由时钟CLOCK,数据DATA,加载使能LE构成。加载使能LE的下降沿提供起始串行数据的同步。串行数据先移位到PLL频率合成器的移位寄存器中,然后在LE的上升沿更新内部相应寄存器。注意到时序图中有两种LE的控制方法。

    SPI控制接口为3V/3.3V CMOS电平。

    另外,需要注意的是对PLL芯片的寄存器进行写操作时,需要按照一定的次序来写,具体请参照芯片资料中的描述。特别地,在对ADF4360的寄存器进行操作时,注意在写控制寄存器和N计数器间要有一定的延时。

    控制信号的产生,可以用MCU,DSP,或者FPGA。产生的时钟和数据一定要干净,过冲小。当用FPGA产生时,要避免竞争和冒险现象,防止产生毛刺。如果毛刺无法避免,可以在数据线和时钟线上并联一个10~47pF的电容,来吸收这些毛刺。


    问题:控制多片PLL芯片时,串行控制线是否可以复用?

    答案:一般地,控制PLL的信号包括:CE,LE,CLK,DATA。CLK和DATA信号可以共用,即占用2个MCU的IO口,用LE信号来控制对哪个PLL芯片进行操作。多个LE信号也可以共用一个MCU的IO口,这时需要用CE信号对芯片进行上电和下电的控制。


    问题:请简要介绍一下环路滤波器参数的设置?

    答案:ADISimPLL V3.0使应用工程师从繁杂的数学计算中解脱出来。我们只要输入设置环路滤波器的几个关键参数,ADISimPLL就可以自动计算出我们所需要的滤波器元器件的数值。这些参数包括,鉴相频率PFD,电荷泵电流Icp,环路带宽BW,相位裕度,VCO控制灵敏度Kv,滤波器的形式(有源还是无源,阶数)。计算出的结果往往不是我们在市面上能够买到的元器件数值,只要选择一个最接近元器件的就可以。

    通常环路的带宽设置为鉴相频率的1/10或者1/20。

    相位裕度设置为45度。

    滤波器优先选择无源滤波器。

    滤波器开环增益和闭环增益以及相位噪声图之间的关系。闭环增益的转折频率就是环路带宽。相位噪声图上,该点对应于相位噪声曲线的转折频率。如果设计的锁相环噪声太大,就会出现频谱分析仪上看到的转折频率大于所设定的环路带宽。


    问题:环路滤波器采用有源滤波器还是无源滤波器?

    答案:有源滤波器因为采用放大器而引入噪声,所以采用有源滤波器的PLL产生的频率的相位噪声性能会比采用无源滤波器的PLL输出差。因此在设计中我们尽量选用无源滤波器。其中三阶无源滤波器是最常用的一种结构。PLL频率合成器的电荷泵电压Vp一般取5V或者稍高,电荷泵电流通过环路滤波器积分后的最大控制电压低于Vp或者接近Vp。如果VCO/VCXO的控制电压在此范围之内,无源滤波器完全能够胜任。

    当VCO/VCXO的控制电压超出了Vp,或者非常接近Vp的时候,就需要用有源滤波器。在对环路误差信号进行滤波的同时,也提供一定的增益,从而调整VCO/VCXO控制电压到合适的范围。

    那么如何选择有源滤波器的放大器呢?这类应用主要关心一下的技术指标:

    低失调电压(Low Offset Voltage)      [通常小于500µV]

    低偏流(Low Bias Current)       [通常小于50pA]

    如果是单电源供电,需要考虑使用轨到轨(Rail-to-Rail)输出型放大器。

    这里提供几种常见的PLL滤波器应用放大器的型号。

    AD711/2, AD797, AD820/2, AD8510/2, AD8605/6, AD8610/20, AD8651/2, OP162/262, OP184/284, OP249, OP27.


    问题:PLL对于VCO有什么要求?以及如何设计VCO输出功率分配器?

    答案:选择VCO时,尽量选择VCO的输出频率对应的控制电压在可用调谐电压范围的中点。选用低控制电压的VCO可以简化PLL设计。

    VCO的输出通过一个简单的电阻分配网络来完成功率分配。从VCO的输出看到电阻网络的阻抗为18+(18+50)//(18+50)=52ohm。形成与VCO的输出阻抗匹配。下图中ABC三点功率关系。B,C点的功率比A点小6dB。

    如图是ADF4360-7输出频率在850MHz~950MHz时的输出匹配电路,注意该例是匹配到50欧的负载。如果负载是75欧,那么匹配电路无需改动,ADF4360-7的输出级为电流源,负载值的小变动不会造成很大的影响,但要注意差分输出端的负载需相等。

    ADF4360-7 输出匹配电路

Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.