让我们通信基础设施部门的应用工程师Patrick Wiers给大家图解下射频捷变收发器AD9361能给通信应用以及您的设计带来哪些设计优势。
大幅缩短产品上市时间,并简化设计、降低功耗,减少占用面积
这是因为AD9631 不只是SDR,这款单芯片软件可配置收发器,采用两个独立的接收信号路径和两个独立的发射信号路径,这些路径可以同时工作,因此AD9631的性能超过了4G LTE等通信规范
由于只需要使用一个AD9631,大幅减少了以前同类设计需要的大量离散电子元器件和连接器,也减小了占板面积。
采用了两个独立本振,发生器和接收器各用一个,使AD9631可以工作于频分双工模式,或时分双工模式,而且振荡器具有70MHz~6GHz超宽的工作频率范围,频率补偿大小为2.5Hz。超宽的带宽和采样速率让AD9631成为一款超级灵活的集成式收发器。适合大量应用。
对于波束成形或类似应用,设计师可以同步多个AD9631收发器,支持4x4、8x8,以及更大的系统。这种超大系统会很复杂吗?其实并不会哦,您可以通过软件轻松配置,另外还提供基准硬件、驱动程序和应用软件,可以极大简化设计!
简单的CMOS和LVDS数据接口,可以使与基带处理器的链接非常轻松!