Post Go back to editing

软件定义无线电(SDR)应用的革命性解决方案——射频捷变收发器AD936x,大家都关心啥?

ADI推出推出一款面向软件定义无线电(SDR)应用的革命性解决方案——AD9361射频捷变收发器,并随后推出是一款1 x 1 通道高性能、高集成度RF捷变收发器AD9364。新型AD9361射频捷变收发器旨在支持多种可编程无线电应用,支持广泛的调制方案和网络规范(如国防电子、仪器设备、通信基础设施等),在性能、高集成度、宽带性能和灵活性方面达到居于行业领先水平。

这款革命性的产品甫一推出,受到全球工程师的关注。在ADI技术支持论坛,大家就这个系列产品提出了很多问题,这里小编整理出这些工程师与专家的问答供大家参考。

关于AD9361 AD和DA采样率的问题

 

关于AD9361本振稳定时间

 

关于AD9361做零中频接收机的问题

 

请问一下,AD9361内有无PA?其开发板adfcomms2有吗?

 

关于AD9361解调载波同步问题

 

未定义频率下的AD9361和AD9364参数

 

请问AD9361正常工作需要DDR3吗,需要外部存储器吗?

AD-FMComms2-EBZ硬件评估板 如何测接收灵敏度

Fmcomms2开发板

AD9361关于发射的几个问题,麻烦帮忙看下,谢谢!

AD9361用于TDD LTE的可行性

软件无线电技术百问百答

请问射频信号通过AD9361 能下变频到基带信号吗,能实现零中频吗?

图解软件定义无线电技术的革命性产品——射频捷变收发器AD9361

软件定义无线电技术的革命性产品——射频捷变收发器AD9361

多片AD9361同步问题

有关AD9361的咨询

请教插值因子的物理含义及其作用

关于软件定义无线电(SDR)、射频捷变收发器AD9361AD9364,您关心些啥话题?欢迎大家探讨交流。

Parents Reply Children
No Data