Post Go back to editing

软件定义无线电,那些您不得不熟悉的产品、技术与设计资源……

革命性的AD9361AD9364系列射频捷变频收发器推出以来,软件定义无线电技术的应用受到广泛的关注。如果你正在从事相关的行业或关注软件定义无线电技术,这两款业界领先的关键性产品值得你深度了解!

 

小编整理上手的各种讲义资源,分享一些关键的相关信息和产品及设计资源,希望对大家了解软件无线电技术、AD936x有帮助!

 

1.       1、您知道吗——AD936x系列捷变频收发器广泛适用于以下应用:RF测试设备和仪表;通信和遥测设备;通信基础设施;毫微微蜂窝/微微蜂窝/微蜂窝基站、数据卡电视棒;通用软件定义无线电平台;防务电子(手持式和单兵战场无线电、雷达、电子战)……

1.      2、为什么说AD936x是革命性SDR产品呢?这个图是不是可以说明问题?

1.       3、革命性射频捷变频收发器AD9361——2 X 2 RF捷变收发器:高度集成的2 x 2捷变RF收发器IC AD9361具有高度可编程性和宽带能力,是多种收发器应用的理想选择。 该单芯片收发器集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器或FPGA提供可配置数字接口,从而简化设计导入。产品主页:http://www.analog.com/zh/rfif-components/rfif-transceivers/ad9361/products/product.html

2.       4、AD9361 IC1 x 1版本AD9364 ——AD9364满足AD9361的全部性能规格与功能要求提供成本更低的解决方案用于无需双通道解决方案的应用。产品主页http://www.analog.com/zh/rfif-components/rfif-transceivers/ad9364/products/product.html

3.       5、2 x 2 SDR快速原型制作板AD-FMCOMMS2-EBZ ——采用AD9361捷变RF收发器IC构建,调谐在2400 - 2500 MHz范围内实现最高RF性能。 该套件适合寻求最优系统性能,并要求在RF频谱定义范围内满足AD9361数据手册中规格的工程师使用。 Avnet还提供 AES-ZSDR2-ADI-G– 一款完整的SDR平台,由AD-FMCOMMS2-EBZZedBoardTm构成。http://www.analog.com/zh/evaluation/EVAL-AD-FMCOMMS2/eb.html

1.       6、2 x 2 SDR快速原型制作板AD-FMCOMMS3-EBZ——同样采用AD9361捷变RF收发器IC构建,支持AD936170 MHz6 GHz全调谐范围。 该套件非常适合寻求具有宽调谐能力的统一开发平台的无线通信系统架构师。 Avnet还提供AES-ZSDR3-ADI-G– 一款完整的SDR平台,由AD-FMCOMMS3-EBZZedBoardTm构成。http://www.analog.com/zh/evaluation/EVAL-AD-FMCOMMS3-EBZ/eb.html

2.       7、1x 1 SDR快速原型制作板AD-FMCOMMS4-EBZ——采用AD9364捷变RF收发器IC构建,可经软件配置在2400 - 2500 MHz范围内实现最高RF性能,或者可经软件配置工作在AD936470 MHz - 6 GHz完整RF调谐范围内。http://www.analog.com/zh/evaluation/eval-ad-fmcomms4-ebz/eb.html

Parents
  • 传统的RF评估平台与基于AD936xAD-FMCOMMS2/3/4-EZB对比图(分立式单通道产品评估板,通过导线连接、6个电源、4个不同的USB应用,不易复制,或者用作SDR原型制作解决方案的一部分……)

Reply
  • 传统的RF评估平台与基于AD936xAD-FMCOMMS2/3/4-EZB对比图(分立式单通道产品评估板,通过导线连接、6个电源、4个不同的USB应用,不易复制,或者用作SDR原型制作解决方案的一部分……)

Children
No Data