基于AD9361的SDR商用平台

最近自己设计了一套低成本的基于AD9361的SDR商用平台,调试难度和体积功耗等确实降低了很多。软硬件开源,算是为社区做贡献吧。详情如下文。

基于AD9361SDR商用平台

                      enrich_you@qq.com 2015/5/27

       AD9361作为ADI主打的RFIC,本人已经在其他文档中详述其市场地位、应用场景及前景,详见《AD9361助力无线通信》。AD9361的生态系统已经比较完备,FPGAARM采用XilinxZynq,底层驱动也比较成熟,可作为验证系统性能的平台,但达到商用需求还不够。本平台最先考虑用于广电系统的数字ICS直放站,系统可支持4载波上下行,且成本相对较低,功耗较小,软硬件开源。

Radio部分除了AD9361自带的2T2R,还增加了两路射频反馈,通过开关切换到反馈接收通道,AD9230最大采样率达到250Msps12bit位宽,用于功放功率检测、数字预失真(DPD)等功能,在不用的时候可以旁路。

ARM采用插槽的方式与FPGA相连,并通过GPMC相关协议与FPGA进行双向通信。因为ARM的处理能力越来越强,并且编程灵活、软硬件开源,在非实时应用场合已经能取代DSP,配合FPGA,也能搞定大部分实时应用场景。如果不需要主控单元,无显示需求,没有复杂的算法处理,也可以完全旁路ARM板,以便降低功耗和成本。ARM板自带USBHDMISPI I2CLCD等接口,详细参见Beagle bone SRM。可喜是成本才300RMB左右。

AD9361的初始化可以通过两种方式来进行:ARM加载初始化文件;FPGA通过将初始化寄存器写入RAM中,在上电时自动初始化,两者的实现都比较容易。

       考虑到AD9361最大61.44M的接口速率,Altera的低成本大容量的EP4CGX150在速率、供货渠道、成本、容量方面都是较优的选择。同时自带82.5Gserdes,本板只用了其中2SFP,带宽已经能满足和基带单元传输数据。FPGA的加载采用AS的方式,如果产品的量足够大,也可以稍微改动采用并行方式软件加载。

       时钟,采用AD9516TCXO进行锁相。得益于AD9516的系列化产品,时钟频率分配自由度很高,基本可以得到想要的频率。考虑到某些系统需要精确时钟,通常采用GPS1pps对压控晶振进行调频,本板也支持这种应用。

       Fig1描述了该系统的整个架构。

       Fig2可以看到相关硬件。

Fig1 SDR平台的技术架构

Fig2 原型机实物

       本系统的调试工作是较为简单的,所有驱动开源,ARM的软硬件也是全部开源。需要客户将更多的精力放在时钟方案选择、射频滤波器等相对定制化的地方。下表简要描述了该系统的相关参数。   

FPGA

Altera EP4CGX150DF27I7N

DDR

FPGA外挂DDR2 1G bit

光口

22.5G SFP

反馈通道

实中频架构、AD9230 最大250Msps,频率自由配置

LNA

PA Driver

Avago MGA633P8 or MGA634P8 or MGA635P8

射频接口

2T2R + 2路反馈 = 6 SMA

电源

12V/1A直流供电

尺寸

170*120mm

Parents Reply Children
No Data