Post Go back to editing

【在线研讨会回顾】使用宽带放大器满足电信多频段需求

当今世界上存在许多涵盖不同频率范围的电信标准。利用宽带放大器实现的RF系统解决方案可以通过一个产品涵盖多个频段,从而降低系统成本并减小尺寸。

 

近期举行了一场主题为《使用宽带放大器满足电信多频段需求》的在线研讨会。在研讨会中,我们介绍宽了带放大器的关键性能参数和所需偏置策略,从而实现最佳的放大器RF性能。观看研讨会视频请点击:http://seminar.eepw.com.cn/seminar/show/id/283

 

这里也分享下此次研讨会的讲义,共大家下载参考学习哦


消息编辑者为:Forum ADI

WidebandAmplifiersWebcastUpdate_cn_final.pdf
  • 这里分享研讨会中具有代表性的工程师与ADI专家之间的技术问答,供大家参考哈

    【问】

    放大器的频率范围能否包含蓝牙/wifi的范围,能否用来做该应用的放大,有没有这方面的专用放大器

    【答】

    有包含蓝牙/wifi频段的放大器,具体请参考这里

    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/rf-amplifiers/power-amplifiers.html

    【问】

    请问RF射频放大器的信号输入匹配网络、和信号输出匹配网络的电感、电容值是怎么计算的?

    【答】

    一般可参考数据手册给的匹配网络,很多放大器的输入阻抗是50欧,内部匹配好了。如果想要自行设计,可使用ADS这类RF工具。

    【问】

    射频放大器的本质是信号的幅度放大么

    【答】

    RF放大器的本质是放大功率,一般在50欧阻抗下,将功率放大。OP放大器一般是放大电压。

    【问】

    功率放大器、低噪声放大器、射频放大器和普通放大器的区别都有哪些?

    【答】

    功率放大器指的是输出功率较大的放大器 。低噪声放大器主要用在接收机前端,噪声系数较小。射频放大器指的是RF放大器的统称。

    【问】

    怎么看一个运放的性能,有那些指标?

    【答】

    输入阻抗,噪声, 输出阻抗, PSRR, 带宽,offset电压等,但是不同的应用关注点不同。

    【问】

    RF模块是什么

    【答】

    RF模块指的是统称,包括放大器,混频器,PLL这些都可以做成一个模块。

    【问】

    带宽和噪声如何取舍?

    【答】

    这两个指标的取舍需要根据你的实际应用的需求来考虑

    【问】

    单个驱动放大器可以处理多个频段,这个频段的选择是硬件实现的,还是需要软件去控制、调节?是自适应的,还是需要预先设置

    【答】

    主要看这个驱动放大器是否支持多个频段。一般宽带应用就不需要去选择。如果窄带应用,则在电路上可设计成窄带匹配。

    【问】

    什么是rf驱动放大器

    【答】

    一般发射机前端需要功率较大的功放,而功放的输入功率也较高,这样放在PA前端的放大器称为RF驱动放大器。

    【问】

    如何用单片机设计短波宽带放大器

    【答】

    单片机一般做控制使用,选择合适的放大器即可。

    【问】

    有模拟转数字的放大器吗?具体产品型号是什么?

    【答】

    我们有带PGA的高精度ADC,如sigma-delta 型的ADCAD77xx, AD719x

    【问】

    在实践中经常发现,放大器实际测出的指标跟官方的手册有一定差距,这些问题在实践中该如何避免?

    【答】

    可先使用评估板测试。实际测试时,需要Layout按照手册推荐,做好匹配,电缆连接良好,计入损耗。

    【问】

    单端转差分信号的驱动放大器如何选取?

    【答】

    你需要考虑多种因素:带宽、噪声、输入/输出范围等指标

    【问】

    射频和低频放大器测量指标差别大多少啊>有那些?

    【答】

    作用不一样,低频放大器例如OP,一般用来放大电压信号,而RF放大器是在50欧姆阻抗下放大功率。

    【问】

    通常在遇到多少个窄带频段应用的情况下使用多个窄带放大器比使用一个宽带放大器更具有技术与价格上的优势?

    【答】

    在宽带应用中,如果有合适的宽带放大器,一般不选择多个窄带放大器,因为Rf信号是一体的,不可能将信号分开后再合成,这样会造成很大的功率浪费和失真,各个窄带放大器的放大一致性也不好。

    【问】

    宽带直流放大器在生产生活中有什么用?

    【答】

    用于宽带应用,满足大带宽,高数据率的需求

    【问】

    我不太会用放大器,以前就是用普通的运放,老师给介绍介绍,运放选择有那些主要参数要注意!

    【答】

    运放一般用于低频应用。需要考虑输入阻抗,噪声, 输出阻抗, PSRR, 带宽,offset电压等,不同的应用关注点不同,不如微弱信号的放大,一般选择低噪声的。

    【问】

    单个功率放大器怎么实现的从低频到高频的覆盖的多频段支持

    【答】

    主要是这个放大器芯片是否覆盖了这么宽频段。

    【问】

    这么高的频率,在设计上有什么要注意的吗?曾经做800M读写器的时候用放大器走了很多弯路

    【答】

    高频率的设计需要注意微波电路的设计基本准则,例如走线宽度,走线拐弯时的处理,特征阻抗,匹配等因素都是需要考虑的

    【问】

    PPT介绍HMC1126是支持2-50 GHz宽带功率放大器,有最优的使用频带吗?还是所有的频带性能都一样

    【答】

    这是使用频段范围。各个频带的性能请您参考数据手册的测试曲线。

    【问】

    增益偏离预期值偏离多少可以在接受范围之内?

    【答】

    在测试误差都考虑到的情况下,1dB左右

    【问】

    电视信号放大器的单路 双路什么意思

    【答】

    单通道和双通道放大。

    【问】

    有没有评估宽带放大器性能的仿真工具呢

    【答】

    你可以参考如下RF相关的仿真工具:

    http://www.analog.com/cn/design-center/design-tools-and-calculators/rf-and-synthesis-tools.html

    【问】

    如何利用直流/直流转换器提高射频功率放大器的效率

    【答】

    DC/DC电源效率较高,但是噪声大。在充分滤波的前提下可以给功放供电。

    【问】

    HMC463通过调整vcc/2实现增益调整,相同的电路是否会引入自激?如何避免?

    【答】

    是否自激取决于Layout, 做好匹配,接地一般没有问题。

    【问】

    PCBNC引脚最好怎么处理?谢谢

    【答】

    通常悬空处理就可以

    【问】

    射频放大器增益步进控制是什么意思 如何实现

    【答】

    有的内部有放大器和可控衰减器,有的可调制放大器偏置

    【问】

    家里电脑玩RF为什么老掉线

    【答】

    这个主要是信号覆盖,以及信号强弱。

    【问】

    集成宽带放大器设计有哪些困难以及对应的解决措施

    【答】

    芯片设计主要由芯片厂商改进,电路设计主要考虑宽带匹配等

    【问】

    不同的型号器件适用的频率范围不尽相同,请问频率范围宽的器件和频率范围窄的器件,在性能上的主要差异在什么地方?如果用宽频率范围的替换低频率范围的型号,会有什么影响?谢谢.

    【答】

    主要差异在使用频段上。用宽频段的放大器用在低频率范围上也可以,如果不考虑成本的话。

    【问】

    宽带直流放大器能用万能板做吗

    【答】

    RF放大器无法使用万能板做,一般频率高了之后需要比较好的PCB板材,例如罗杰斯

    【问】

    电路板设计的时候要用4层板吗?

    【答】

    4层板或双面板都可以,在层数上没有严格要求。

    【问】

    电路板可不可以铺铜信号是电源呢?

    【答】

    可以的,电源层就可以用电源铺铜

    【问】

    怎么样设计能是放大器获得更低的噪声系数

    【答】

    一般是由放大器自身决定的,噪声系数。如果自行设计,需要噪声匹配。

    【问】

    在电路板设计时需要注意什么?

    【答】

    微波电路一般需要较好的微波板材,按照传输线理论布线。

    【问】

    不同的带宽滤波, 是否信号的延迟会不一样?

    【答】

    滤波器带宽不同,群延迟可能会不一样。

    【问】

    一个产品涵盖多个频段,最大的难点在哪?

    【答】

    最大的难点在于宽频段器件的选择和设计

    【问】

    驱动放大器与功率放大器有什么区别?

    【答】

    功率放大器指的是输出功率较大的放大器 。低噪声放大器主要用在接收机前端,噪声系数较小。射频放大器指的是RF放大器的统称。

    【问】

    什么是宽带直流放大器,有什么用呢?

    【答】

    这里的宽带指的是频段上带宽大。直流本身是零频,请问宽带直流指的是哪方面的应用。

    【问】

    宽带放大器和宽带直流放大器有什么区别?还有耦合关系什么的

    【答】

    这里的宽带指的是频段上带宽大。直流本身是零频,请问宽带直流指的是哪方面的应用。

    【问】

    宽带直流放大器怎么画电路

    【答】

    这里的宽带指的是频段上带宽大。直流本身是零频,请问宽带直流指的是哪方面的应用。

    【问】

    功率放大器&LNA&宽带放大器的区别是什么

    【答】

    功率放大器用在发射机前端。LNA用在接收机前端。

    【问】

    什么是噪声系数?

    【答】

    衡量一个器件对信噪比的恶化程度。数学表达式是输入信噪比比上输出信噪比

    【问】

    什么是宽带型有线电视信号放大器

    【答】

    就是带宽较宽的信号,用于放大电视信号

    【问】

    什么叫RF收发器,单片机方面知识的

    【答】

    简单来说就是无线信号的接收和发射

    【问】

    使用宽带放大器需要注意些什么?

    【答】

    输入输出匹配,使用频段

    【问】

    设计的时候应该怎样提高灵敏度和综合指标?

    【答】

    接收机灵敏度主要与NF直接相关,减小整体NF。或使用ADIsimRF仿真

    【问】

    射频拉远和直放站的区别

    【答】

    RRU不包括BBU,直放站可能包含基带

    【问】

    为何RF测试系统需要FPGA

    【答】

    FPGA可以做基带,可以做控制

    【问】

    户外土壤信号采集,在弱信号的放大设计中,如何提高信噪比,该选择哪款器件比较合适?

    【答】

    首先根据应用选择哪一类放大器,是放大电压信号还是放大射频信号,然后再选择低噪声的。

    【问】

    射频识别RFID与射频微机电系统RF MEMS有联系吗

    【答】

    RFID指的是射频识别,RF MEMS一般用于芯片

    【问】

    在射频识别读卡器系统中,什么是外围电路?

    【答】

    一般芯片外部需要电阻、电容、电感

    【问】

    为什么很多RF系统中设定TxRx工作频率时,要始终保证RxTx相比,频率相差一个中频

    【答】

    不是RxTx相比差中频,是发射机和接收机 中都有一个中频,这是为了更好的滤出有用信号。当然也有零中频结构。

    【问】

    宽带放大器用于覆盖电信多频段,是否有哪些关键性问题或应用要点须特别加以注重的呢?

    【答】

    应用频段、输入输出匹配,增益,交调特性

    【问】

    放大器出来的信号可以作为信号强度指示吗?

    【答】

    一般用功率检波看信号强度指示

    【问】

    信号线需要多少mil的线宽?

    【答】

    根据介电常数,板厚等计算线宽,查看传输线理论

    【问】

    RF数据能直接通过UARTRX/TX端口收发吗?

    【答】

    不能,UART是数字,RF是模拟信号