Post Go back to editing

PDF讲义下载——如何使用宽带放大器满足电信多频段的需求?

当今世界上存在许多涵盖不同频率范围的电信标准。利用宽带放大器实现的RF系统解决方案可以通过一个产品涵盖多个频段,从而降低系统成本并减小尺寸。

ADI近期举行了一场主题为《使用宽带放大器满足电信多频段需求》的在线研讨会。在研讨会中,介绍宽了带放大器的关键性能参数和所需偏置策略,从而实现最佳的放大器RF性能。观看研讨会视频请点击:http://seminar.eepw.com.cn/seminar/show/id/283

这里分享部分研讨会的讲解资料,完整资料请下载附件。

为什么需要宽带? 二三十年前,我们在手机上使用短信服务向彼此发送数据。 现在,我们分享高密度的高清视频,甚至使用一些最新的应用来向彼此或全世界实时直播高清视频。 因而需要更高的数据速率,这意味着更宽的瞬时带宽。

何时使用窄带,何时需要使用宽带呢? 窄带应用需要使用多个放大器来覆盖不同的频段,意味着外部无源器件会更多,因为需要从不同的电源偏置每个放大器。 如果使用相同的电源来偏置所有放大器,则需要增加一些隔离器件,它们主要是无源的,像电感和电容等。 使用多个窄带放大器意味着需要更多偏置电路和低压差调节器,这就会提高系统成本、器件数量和复杂度,而更高的复杂度意味着可靠性会降低,因而设备寿命可能较短。


考虑宽带放大器时,需要在砷化镓与氮化镓之间作出选择。 还有其它一些半导体技术可用来构建宽带放大器,但砷化镓和氮化镓放大器是目前宽带放大器市场的主流。 砷化镓占据市场主导地位,但未来可能发生变化。 氮化镓宽带放大器具有其它半导体技术无法比拟的一些优点,像砷化镓为宽带隙材料,漏极电压较高。 这就会提高晶体管阻抗,就此而言它不如LDMOS和砷化镓器件,后置可提供无与伦比的宽带功率,在当今世界中首屈一指。

当提高漏极电流时,可获得更大的输出或更好的噪声系数性能,因此,为宽带放大器提供一个好的偏置电路很重要,以便能够调整放大器的性能。


消息编辑者为:Forum ADI

WidebandAmplifiersWebcastUpdate_cn_final.pdf
Parents Reply Children
No Data