射频设计是众所周知的“经验活”,不可名状的各种“状况”让所有参与过系统设计的工程师们绞尽脑汁,参数兼顾之痛、选型之痛、设计环境之痛……理想太丰满现实太骨感,射频设计让人“欲说还休”。或许,正是这样,才成就了ADI RadioVerse射频设计生态系统如今的备受青睐——从三个层级打造“从概念到成品,极速完成”(RadioVerse平台的slogan)的创新设计生态环境,全面解决射频设计的传统痛点。
7月5日,ADI RadioVerse技术和设计生态系统媒体发布会在北京站之后移师深圳。射频设计这个媒体“小众话题”再次被RadioVerse引爆,ADI设计生态系统RadioVerse引发深圳众多专业媒体强烈关注。
媒体发布会邀请ADI公司通信基础设施业务部门中国区战略市场经理 解勇担任Speaker,由他带来对ADI以RadioVerse和AD9371为核心的基于无线连接以及射频应用的生态环境深度解读。
ADI公司通信基础设施业务部门中国区战略市场经理解勇
1000倍增长的海量数据——宽带无线连接“迫在眉睫”
解勇以最生活化的例子入手,深入浅出地讲解了数据流量指数级的增长以及由此而引发的对连接的巨大需求。
随着智能手机和移动互联网的普及,高速数据业务的需求被极大释放出来,此外,随着物联网的普及,也会带来更多设备与设备之间的连接。
截止2020年,业内预测,连接的设备数量会有100倍的增长,数据流量会有1000倍的增长——海量连接已经迫在眉睫,这也是当前5G火爆的原因。
指数级的数据流量增长让“无线连接”迫在眉睫
数据流量指数级的增长以及海量连接,必然会对移动通信网络的容量提出更高的要求。提高网络容量,除了传统的扩容方式之外,同样需要系统架构的全新创新,这就与ADI的核心理念不谋而合——基于对趋势、市场、客户、应用数十年深刻理解的基础上有效创新,推出系统级解决方案,真正为客户解决问题,帮助客户加速产品上市周期。
“连接”的趋势
ADI响应客户需求,针对自身的几大核心产品推出相应的系统级解决方案,今天的主角——RadioVerse正是基于射频应用的技术和设计生态系统。
RadioVerse设计生态系统
RadioVerse——三层级打造不一样的射频设计“新”生态
RadioVerse技术和设计生态系统是基于射频的解决方案,包含最新新品AD9371,以及之前的AD9361、AD9364,是将以前离散的射频信号链集成到一个芯片上,除了硬件的集成,现在还集成了ARM的处理器(例如新品AD9371),最终形成片上系统SoC高集成度解决方案,旨在满足客户在射频设计过程中遇到的有关复杂度、通用性、灵活性的难题,包括对供应链管理、成本控制的需求,帮助客户解决问题,以加速产品上市。
射频设计中的那些纠结与闹心
1. 频率规划难:目前主流的通信频段里,频谱越来越拥挤,客户在设计系统时频率规划就很难完成;
2. 干扰信号难处理:由于频谱距离得很近,所以要滤除带外的干扰信号,对滤波器的要求会越来越高;
3. 通用灵活性差:不同制式、不同标准所引发的通用性需求难题;
……
解勇现场高能分享,解析ADI的RadioVerse新生态系统解决思路:“ADI公司解决这些问题,是从以下几个角度去考虑:首先,要创建一个通用的平台;其次,够帮助客户降低设计的难度和复杂度,使设计容易上手;再次,创新性地开发新的系统架构——简化设计,减少对外围器件的使用,使软件操作更加简单可靠;最后,从系统角度,如何能够帮助客户减少其设备的尺寸、重量和功耗。”
因此,RadioVerse旨在打造生态系统,其内在有三个层次: 收发器的产品和技术,收发器设计的环境、生态系统以及对于市场和技术的见解:
1. 射频的技术和产品——业界无可比拟的实力内核:ADI的射频产品,从之前的AD9361系列可以了解,首先是高性能的,其次是低功耗,目前带宽也越来越宽,产品性能在业界屈指可数。基于软件定义无线电的架构,利用软件可实现重新配置,大大降低复杂度。支持不同的频率、频段,不同的制式、不同的标准以加强系统灵活通用性,会极大加速产品上市周期;
2. 设计生态系统——强有力的后盾:除了评估板、硬件、评估板配套软件等,还包括来自工程师线上问答、参考设计、技术白皮书、公开研讨会等全方位技术支持。进一步加强和第三方合作伙伴的合作,致力于为客户推出更加完整的解决方案,继而加快产品研发;
3. 市场和客户经验积累——创新的源泉,与客户共成长:ADI通过多年对客户的支持以及对市场的研究,积累了很多技术以及市场方面的经验。今后会通过各种形式分享给广大客户:包括技术文章、视频或者微博等等。这也是相互学习、相互促进的比较好的举措。客户通过ADI的分享,无论是从技术还是对未来市场发展趋势上,会得到更加好的理解,这样对以后产品规划,包括目前产品的方案方面,会有很好的借鉴作用。
AD9371——射频领域“当家花旦”
AD9371是ADI新推出的全集成射频的收发器,是RadioVerse生态系统旗下的“当家花旦”~
AD9371技术指标大解析
频率范围:300MHz~6GHz,可以支持FDD和TDD的模式;
性 能:相较AD9361,AD9371可以支持多载波,包括连续的多载波和非连续的多载波;同时,集成ARM处理器,可实时跟踪、校准;
带 宽:AD9371带宽更宽:接收端达到100MHz,发射端带宽是250MHz,相较之前AD9361的56MHz有很大提升;
集成度:AD9371相较AD9361实现了高度的集成度,集成了反馈通道和侦听通道,并集成ARM处理器,实现实时跟踪、校准;
数据接口:AD9371采用JESD204-B的串行接口(之前的AD9361是CMOS以及LVDS的并行接口),方便客户布局布线,而且串口已成为当前发展趋势;
动态范围:对于镜象抑制的性能,AD9371可以做到70多个DB,相较AD9361有20多个DB性能上的提升,所以它能支持更高性能的无线通信的要求;
功 耗:AD9371的功耗要稍大一些,达到4.8W(AD9361的功耗小于1.5W);
软 件:提供API函数,客户只需调用函数,即可进行配置,极大简化客户设计(AD9361仍需配置上千个寄存器)。
AD9371与AD9361性能比拼解析
敏感的媒体朋友们注意到AD9371相对AD9361在性能全面领先的条件下,功耗有所提升。解勇做出如下解释:“功耗上升也主要是因为用功耗换高性能、高集成度的原因,但这对AD9371的主要应用领域而言没有太大影响。”据解勇指出,AD9371应用覆盖极广:包括航空航天、国防、测试、仪表、公共安全。从传统的无线通信,3G和4G的宏基站、小基站、直放站 到回传网络、大规模天线阵列到航空航天国防,例如手持式的无线电,车载的无线电,雷达,专用的卫星通信,无人机;再到测试和测量,例如可携式的信号分析仪、测试仪、网络分析仪等,以及公共安全(主要是指应急的通信模式),AD9371都有很大的应用空间。
AD9371的应用市场分析
据悉,ADI在AD9371正式发布之前,通过定制版本,已经验证过其在宏基站的可行性,当时已实现量产,因此,此次AD9371的推出,从某种程度上讲,也是ADI针对宏基站市场推出的首个解决方案。
目前,ADI也已经推出了AD9371的两套评估板,一个是窄带的评估板,是在一个特定的频段1.8G-2.8GHz进行了优化,优化过的指标是和数据手册上的的指标完全能够吻合的。它的型号是ADRV9371-N/PCBZ。另外一个是宽带的评估板,支持整个频率范围,从300MHz一直到6GHz,这两套评估板都是为了方便客户进行性能测试。
最后,解勇还是将主题拉回RadioVerse,他指出AD9371仅是RadioVerse其中的一款明星产品,RadioVerse的推出说明ADI对收发器技术和解决方案的重视提升到另一个层次,而ADI也经过多年的摸索,成就了广受市场好评的产品。解勇表示:“RadioVerse代表了未来技术的趋势。所以我们希望RadioVerse能够成为ADI一个明星的品牌,能够更好的帮助客户解决他们遇到系统的难题,加快他们产品上市的速度,同时也给ADI带来比较好的商业回报。”
| 您对RadioVerse设计环境的都有哪些问题和感想?欢迎参加我们的有奖活动有奖大探讨——完美射频设计平台,你最关注哪些? |