AD9963时钟输入及阻抗问题

各位前辈好!

最近打算用ADI的MxFE芯片AD9963做个小东西,看了好几次DataSheet了,还是有很多地方不明白。

下面列举一下,希望各位前辈多多指导:

1、时钟输入问题,datasheet第七页:

这个是不是说输入的时钟信号的频率范围在0.1MHz~200MHz之间。幅度在200mVpp diff到CLK33V之间??

2、datasheet第46页,图66到69列举了四种不同的时钟输入方式,钱三种都做了简单的解释,但就是使用变压器耦合的那个没说。。

前面是哪个都是使用驱动芯片驱动的,最后一个,就是图69 ,什么解释都没有,是不是可以使用晶体振荡器或者FPGA产生时钟??

3.关于输入输出阻抗的问题

Page44  AD9963和ADF4602链接,是直接通过电阻链接的,请问那个阻抗做匹配了么?

还有就是,如果需要做匹配电路,是不是应该把AD9963输出阻抗先匹配成50R,然后再和其他芯片链接??

希望各位的解答,O(∩_∩)O谢谢