Post Go back to editing

关于AD8343的S参数仿真

各位大师你们好,我现在对AD8343进行仿真,官网给的是一个S2p(二端口)的S参数文件,但是AD8343是一个3端口的混频器件,现在不知道如何进行仿真,还有在进行仿真时那个外围电路怎样设计?求懂得给一帮助!

  • 您好!

    对于AD8343 S参数模型,解释如下,供您参考。

    The S2P file provides differential impedance measurements. The S2P port assignments are as follows:

     

      Port 1: differential input
      Port 2: differential output

    In most cases the 2-port data will be all you'll need to develop matching networks for the AD8343. LO port can be considered as a 50 ohm input.

  • 您好!

    请问我下面这个ADS仿真中Ref脚需要接什么?

    当Ref脚悬空的时候,此时仿真出来的S(2,1)与S(1,2)的两条线的增益是重叠的。

    请给予指导。

    谢谢!

  • 您好!

    感谢您的回复,我现在ADS仿真中不知道如何接入二端口。请您解释一下哪个端口是输出,哪个端口是接50欧姆的电阻,还有接50欧姆电阻代替本振时,是需要接一个地还是信号源呢?

    我是如下面这样接的:

    仿真出来的结果是:

    这样结果S(1,2)与S(2,1)的两条线的增益基本上是一样的了,请问这样有什么问题吗?

    我还有一种二端口的接法如下:

    其仿真出来的结果如下:

    请问怎么样改进呢?由于课题时间比较紧张,请您快一点回复!

    谢谢!

    蒋相

    桂林电子科技大学。

    attachments.zip
  • 您好!

    我现在ADS仿真中不知道如何接入二端口。请您解释一下哪个端口是输出,哪个端口是接50欧姆的电阻,还有接50欧姆电阻代替本振时,是需要接一个地还是信号源呢?

    我是如下面这样接的:

    仿真出来的结果是:

    这样结果S(1,2)与S(2,1)的两条线的增益基本上是一样的了,请问这样有什么问题吗?

    我还有一种二端口的接法如下:

    其仿真出来的结果如下:

    请问怎么样改进呢?由于课题时间比较紧张,请您快一点回复!

    谢谢!

    蒋相

    桂林电子科技大学。

  • 我也在做8434相关工作,发现RF输入匹配是个大问题,在低IF(例如3MHz)输出时发现功率太小大概-30dbm(RF和LO输入功率都是-10dbm),RF端口用的是推荐的巴伦转换电路,其s11只有-2db在430MHz,只能退而求其次在后级加入基带低噪放解决。可以联系我讨论。