希望产生一个10ns宽的脉冲调制信号

工程师:

        您好!我希望能产生一个10ns宽,载波为800MHz~900MHz的脉冲调制信号,具体请见附件图。

之前我使用了高频模拟开关ADG901配合一个900MHz的正弦信号源,虽然能产生这个信号,但遇到的问题是

此开关在900MHz下的Off Isolation大概能达到30多dB,这个不能满足我们的需求。我希望的是开关关断时,输出

就没有信号。

        希望您能提供一个产生这样信号源的方案,谢谢了!

Parents
  • 您好!

     

            忘记说了,我希望产生一个脉宽在5ns~10ns的脉冲调制信号,信号载波频率在800MHz~900MHz。对上升和下降时间的要求是尽量做到最短。

            接着之前正选信号  +  开关的方案 说。我现在使用贵司的ADG901做开关隔离度不好,不知道如果使用俩个ADG901是否会使隔离度提高,即一个ADG901隔离度31dB ,俩个ADG901串联就变成62dB了呢?这种芯片没用过,请帮忙指导。

     

             此致

    敬礼!

Reply
  • 您好!

     

            忘记说了,我希望产生一个脉宽在5ns~10ns的脉冲调制信号,信号载波频率在800MHz~900MHz。对上升和下降时间的要求是尽量做到最短。

            接着之前正选信号  +  开关的方案 说。我现在使用贵司的ADG901做开关隔离度不好,不知道如果使用俩个ADG901是否会使隔离度提高,即一个ADG901隔离度31dB ,俩个ADG901串联就变成62dB了呢?这种芯片没用过,请帮忙指导。

     

             此致

    敬礼!

Children
No Data