您好!
我目前使用ADL5320设计一个小信号放大电路,但遇到点问题。
问题描述:当ADL5320输入信号在-40dBm一下时(输入信号为脉冲调制波,脉冲宽度在15ns,载波频率为850MHz),获得的输出信号非常理想,
但当我将输入信号设置为0dBm时,信号发生了明显的畸变,并且虽然我输入的是一个脉冲信号,但输出会出现俩个脉冲信号,第二个信号较第一个脉冲信号迟20ns输出,且幅度小于第一个信号。
我发现此现象和输入到小信号放大器的输入信号幅度有关,故希望找到一个衰减器,此衰减器的特点是对幅度大的信号衰减大,对小信号衰减小。 请指教该如何实现此方案呢?
谢谢!
对于ADL5320,在800MHz频段时,P1dB约为+8.5dBm。因此您输入一个0dBm信号应该可以正常放大。建议您使用频谱仪测量一下输入信号在-40dBm时,输入和输出的频谱和功率。在输入信号为0dBm时,输入和输出信号的频谱和功率。这样测量的目的是为了对比输入在功率增加的同时,是否已经加入了干扰信号;并且还为了确认,随着信号功率的增加,载波信号(850MHz信号)功率是否也随着增加…
对于级联,应在两级间设计电阻π衰网络,从而增加两级间稳定性。
对于您的第二个问题,如果不连接后级驱动放大电路时测试是否也会烧坏呢?
不太理解您的问题。不同频段的设计,需要不同的网络和器件来实现。因此,在450MHz,800MHz,2300MHz频段的设计时不同的,为了保证良好的性能。对于S11在实际使用中应保证-10dB,能保证有较好的VSWR性能。
您好!ADL5592VCC与GND之间的电阻值不能作为判定芯片是否正常的依据。在上电后,不知道芯片是否能正常完成其设计功能。另外,需要提到的是ADL5592工作下电流消耗大约为250mA,供电电压为5V,那么功耗为1.25W。而标注数据手册中θJA为47C/W(Exposed Paddle Soldered Down),因此在常温下工作温度为25C+1.25*47=84C,温度还是比较高的。这是将芯片底部EPAD正确接地并散热的情况。数据手册中特别提到THE EXPOSED METAL PADDLE ON THE BOTTOM OF THE LFCSP PACKAGE MUST BE SOLDERED TO PCB GROUNDFOR PROPER HEAT DISSIPATION AND ALSO FOR NOISE AND MECHANICAL STRENGTH BENEFITS.还有就是建议您到ADI授权代理商处购买芯片。