Post Go back to editing

可变增益 衰减器 ADL5320

您好!

       我目前使用ADL5320设计一个小信号放大电路,但遇到点问题。

问题描述:当ADL5320输入信号在-40dBm一下时(输入信号为脉冲调制波,脉冲宽度在15ns,载波频率为850MHz),获得的输出信号非常理想,

但当我将输入信号设置为0dBm时,信号发生了明显的畸变,并且虽然我输入的是一个脉冲信号,但输出会出现俩个脉冲信号,第二个信号较第一个脉冲信号迟20ns输出,且幅度小于第一个信号。

        我发现此现象和输入到小信号放大器的输入信号幅度有关,故希望找到一个衰减器,此衰减器的特点是对幅度大的信号衰减大,对小信号衰减小。  请指教该如何实现此方案呢?

       谢谢!

  • 您好!

    对于ADL5320,在800MHz频段时,P1dB约为+8.5dBm。因此您输入一个0dBm信号应该可以正常放大。建议您使用频谱仪测量一下输入信号在-40dBm时,输入和输出的频谱和功率。在输入信号为0dBm时,输入和输出信号的频谱和功率。这样测量的目的是为了对比输入在功率增加的同时,是否已经加入了干扰信号;并且还为了确认,随着信号功率的增加,载波信号(850MHz信号)功率是否也随着增加,导致实际输入ADL5320功率大于P1dB,产生了非线性产物。建议您先做上列测试。

    对于您提到的问题,可考虑使用AGC控制环路,根据输入信号功率对增益大小进行控制。

  • 您好!

            经过一些实验,发现应该是小信号放大器的驻波比影响的,我测试了3个小信号放大器,都有这个毛病。

    即输入的信号由于阻抗不匹配,造成信号的反弹回去。所以产生后来的“多余信号”。

             特别明显的实验就是,改变输入信号线的长度,如分别使用380mm、15000mm的线缆时,其第二个信号较第一个信号的延迟时间分别变为了30ns、50ns.

             觉得之前说输入功率对其有影响,个人觉得可能是输入信号若太小,第二个信号有,但幅度小我用示波器无法观察到吧。

             帮忙分析下,看这个解释是否合理。呵呵,也分享了!

  • 您好!

    感谢您的分享。

    如果方便,您可以使用矢网测量一下不同功率下具体值。

  • 您好!

           最近关于ADL5320的使用我又遇到问题需要请教了。

    一、我按照datasheet做了俩个ADL5320 的Demo板,为了增强放大能力我将其串联在了一起。但此时,在没有输入信号的时候,就有信号输出了,应该是自激了。

    二、还是按照ADL5320的Demo板电路,去驱动一个大功率的功放;但只要一通电,ADL5320芯片就烧了,表现为ADL5320的RFout与GND导通了。

           问题:以上俩种使用方法是否正确?若不正确我该使用什么样的芯片来实现多级串联,来达到增加放大的能力呢?

            谢谢!

  • 您好!

    对于级联,应在两级间设计电阻π衰网络,从而增加两级间稳定性。

    对于您的第二个问题,如果不连接后级驱动放大电路时测试是否也会烧坏呢?