您好:
ADRF6602的参考时钟源能给我一个推荐型号或是哪个公司的吗?我找了好久都没找到峰峰值1V,最大功率13DBM的晶振。
您好:
ADRF6602的参考时钟源能给我一个推荐型号或是哪个公司的吗?我找了好久都没找到峰峰值1V,最大功率13DBM的晶振。
ADRF6602和6601是同一个系列的产品,我们用6601,时钟单元是使用9523的,
虽然这个IC对我的产品设计来说是没有必要的,功能太复杂了,但还是感谢你的回复。
您好: 附件中是我参考源的实测波形,是26M的肖峰正弦波,实测峰峰值为1.32V,请问作为6602的REF_IN端的输入是否可以?
在2013-09-23,yanjun88 <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道:
您好!
通常对于参考输入主要有输入幅度和输入频率的要求,当输入频率较低时,会有压摆率的要求。
但是通常来讲,建议您使用方波作为参考输入信号。方波压摆率比较高,会有良好的抖动性能。
您好: 是说 电压最大值-电压最小值<=1V,频率在12MHZ到160MHZ的方波 就能满足输入参考源的要求吗?
在2013-09-25,adi_yu <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道: