您好:
我在看ADRF6601,6602,6603,6604资料时发现6601,6603,6604的资料中都提到了LODRV_EN,PLL_EN,VTUNE的最大值是3.6V,唯独6602的资料中没有提到这3个管脚的限制。是6602比较特殊吗?还是资料漏写了?LODRV_EN和PLL_EN接高时接5V电压可以吗?会烧掉IC吗?
谢谢。
您好:
我在看ADRF6601,6602,6603,6604资料时发现6601,6603,6604的资料中都提到了LODRV_EN,PLL_EN,VTUNE的最大值是3.6V,唯独6602的资料中没有提到这3个管脚的限制。是6602比较特殊吗?还是资料漏写了?LODRV_EN和PLL_EN接高时接5V电压可以吗?会烧掉IC吗?
谢谢。
您好:
我看了ADRF6602的ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS部分(见附件),没有提到对LODRV_EN,PLL_EN,VTUNE三个引脚最大电压值的限制。对于这三个引脚我接高电压时,也必须是不超过3.3V吗?
在2013-09-25,adi_yu <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道:
您好!
在芯片使用过程中通常建议不要超过ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS中标称值,否则可能会导致芯片损坏。
您好!
LODRV_EN和PLL_EN属于数字逻辑接口,根据ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS中对于数字IO的规定,范围为−0.3 V to +3.6 V。Vtune控制范围为1.5V~2.5V。