是用ADL5201,资料标注OIP3有50dBm,输入信号强度-15dBm,DVGA的增益20,输出的线性在0dBm的时候,只有-40dBc的线性,资料里面没有找到关于线性可以调整的位置??
是用ADL5201,资料标注OIP3有50dBm,输入信号强度-15dBm,DVGA的增益20,输出的线性在0dBm的时候,只有-40dBc的线性,资料里面没有找到关于线性可以调整的位置??
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!
从您的描述,输入-15dBm,增益设置为20dB,那么输出应为+5dBm。但是您测试输出为0dBm,相差5dB。建议您检查输入输出阻抗设计是否良好。芯片工作是否正常。