您好,
我对AD9361能否用于TDD LTE存有疑问。问题如下:
1、AD9361能否用于TDD LTE?
2、能否提供针对TDD的校准步骤? 每个Rx时隙是否都需进行校准,或是只需在通信会话前校准一次?
3、TDD TxNRx模式下是否需要进行校准?
4、Rx LNA和Tx放大器开启后,速度有多高?
5、Tx PLL能否在400-500 us内从2585 MHz切换到2485 MHz,以及从2485 MHz切换到2585 MHz?
如需更多信息,请与我联系。
此致
Ivan