RF放大器的选型遇到参数比较问题,例如ADL5530和ADL5536的比较
在190MHz频率下,ADL5530的P1dB=21.8dBm,ADL5536的P1dB=19.6dBm,这样线性放大输出功率5530>5536?
那么ADL5530的OIP3=37dBm,ADL5536的OIP3=45dBm,这个OIP3怎么解释?失真度?
RF放大器的选型遇到参数比较问题,例如ADL5530和ADL5536的比较
在190MHz频率下,ADL5530的P1dB=21.8dBm,ADL5536的P1dB=19.6dBm,这样线性放大输出功率5530>5536?
那么ADL5530的OIP3=37dBm,ADL5536的OIP3=45dBm,这个OIP3怎么解释?失真度?
您好,此问题已经提交给ADI相关专家,专家会尽快回答您的问题。谢谢!
您好!
P1dB是指增益压缩1dB的点,但是随着输入信号功率增加,输出信号功率仍然随着增加的,只是增益不再线性。IP3则是从交调产物的角度来衡量器件的非线性的。具体指标要根据系统设计的要求进行选取。对于整个信号链的要求和个别器件的指标,建议您使用ADIsimRF进行仿真。