1 如果我的参考时钟是3.5GHz,-120dbc@1KHz的相噪,输出的1.4G的相噪最多能达到多少?能达到资料上写的-123dbc@1KHz吗?是不是输出的相噪不会大于参考时钟的相噪?
2 用9914做个跳频源,例如在800M和804M这两点间跳,跳一次最快要多久?5ns能办到吗?
1 如果我的参考时钟是3.5GHz,-120dbc@1KHz的相噪,输出的1.4G的相噪最多能达到多少?能达到资料上写的-123dbc@1KHz吗?是不是输出的相噪不会大于参考时钟的相噪?
2 用9914做个跳频源,例如在800M和804M这两点间跳,跳一次最快要多久?5ns能办到吗?
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
24/fclk是程序的建立时间还是把配置寄存器的时间全部算在里面了?我想问下以下这种跳频能否实现:从f1跳到f2小于10ns,并且在f2出停留500ns,再跳回f1,再停留500ns,这个用什么方式实现?直接并行配置寄存器,还是用线性扫频。。。?
就是在f1和f2之间反复跳频,间隔几M,
你好,我想问下用ad9914能实现100M-110M频段内,频率间隔1K,杂散小于-80dbc吗?或者其他芯片可以实现吗?
在 2014-04-14 10:03:18,"ADI_Wei" <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道:
|
|
中文技术支持
|
|
Re: AD9914的跳频时间
created by ADI_Wei in RF和IF专区 - 查看全部讨论
您好!如果供电和数字噪声、布局的噪声影响可以忽略的话,输出1.4GHz的噪声在参考源3.5GHz的相位噪声基础上减小约3dB。
AD9914跳频最快时间为24/fclk,5ns不能实现。
通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息
如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。
在 RF和IF专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持
|
|
您好!如果供电和数字噪声、布局的噪声影响可以忽略的话,输出1.4GHz的噪声在参考源3.5GHz的相位噪声基础上减小约3dB。
AD9914跳频最快时间为24/fclk,5ns不能实现。