在未做开发的情况下,如果使用一块AD-FMComms2-EBZ硬件评估板 ,借助它的软件测试接收灵敏度,如果不能有没有其他好的方法或者建议?
在未做开发的情况下,如果使用一块AD-FMComms2-EBZ硬件评估板 ,借助它的软件测试接收灵敏度,如果不能有没有其他好的方法或者建议?
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好,AD-FMComms2-EBZ的信噪比为2. 可直接用Zed board和AD-FMComms2-EBZ做测试。使用Xilinx的评估板做FMC接口也可以
请问在设计基于AD9361的射频收发系统时,硬件上需要DDR3存储器吗?可以用其他的存储器代替吗?还是不需要另配存储器?
您好!主要看与AD9361相连的基带处理芯片有没有自带存储功能。AD9361自己没有存储数据的能力,而是将接收到的数据传给控制芯片,将控制芯片的数据发送出去。如果使用FPGA的话,可以使用外挂DDR3存储器。
你好,我用AD9361 AD-FMCOMMS2-EBZ配套的SD卡对应的例程,在启动的时候报错, ## Error : "run" not defined 请问我在哪里可以找到能够正确运行的文件呢