请问AD9361正常工作需要DDR3吗,需要外部存储器吗?
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!主要看与AD9361相连的基带处理芯片有没有自带存储功能。AD9361自己没有存储数据的能力,而是将接收到的数据传给控制芯片,将控制芯片的数据发送出去。如果使用FPGA的话,可以使用外挂DDR3存储器。
你好,我采用V6 ML605板子调AD9361,用的是COMS下FDD模式,通过SPI控制状态机。FB_CLK和TX_FRAME是直接由DATA_CLK和RX_FRAME产生,当我用bist测试时,0x017返回0x1A,但只要我用DATA_CLK产生TX数据,0x017返回0x15,请问这一般是为啥啊?而且它还分IQ两路,我只用一路行吗?
DATA_CLK是9361给BBIC的,用来对齐接收数据,发射数据来自9361,必须通过与FB_CLK 相位对齐才可以保证9361正确接收,才能工作。
IQ两路原则上不能只用一路。因为这是正交信号输入口。必须是正交信号。
谢谢啊,那就是说IQ两路都要发送?还有论坛上有没有用ML605开发AD9361的资料啊?官网现在都不支持ML605了