小虾米最近对通信系统中的一些东西比较感兴趣,想借鉴接收机中的部分概念,进行一些高频信号的检测。通过资料查阅,确定了一个基于中频接收
芯片AD608的思路,但苦于没有通信系统方面的硬件应用经验,故在此求教。本人方案如下: 方案框图
问题的主要部分集中在混频级的本振输入这一块。
问题:(1)请教大家一下,一般通信系统中混频级的本振输入,通常情况下是否需要恒定功率水平,或者幅值恒定?
(2)AD608集成混频器对于本振的输入要求,在datasheet里有这样一句描述:An on-board LO pre-amplifier requires only −16 dBm of LO drive. 本振输入是只要>=-16dBm即可,还是必须等于-16dBm?自己设想的方案中,本振LO输打算采用AD的DDS芯片AD9834来实现,但考虑到DDS输出在高频段可能存在衰减,那么在AD608的本振输入端LOHI与AD9834之间是否需要进行一个自动增益控制(AGC)模块的处理,以保证LO的输入恒定。如果这样,大家有没有较好的AGC应用方案?