Post Go back to editing

中频接收机芯片AD608的应用!小虾米请教

Thread Summary

用户询问通信系统中混频级本振输入是否需要恒定功率水平,以及AD608本振输入的具体要求。AD608本振输入功率典型值为-16dBm,附近值均可接受。建议使用稳定幅度的本振信号,如果DDS输出在高频段有衰减,可考虑加入自动增益控制(AGC)模块以确保输入恒定。
AI Generated Content

小虾米最近对通信系统中的一些东西比较感兴趣,想借鉴接收机中的部分概念,进行一些高频信号的检测。通过资料查阅,确定了一个基于中频接收

芯片AD608的思路,但苦于没有通信系统方面的硬件应用经验,故在此求教。本人方案如下:                                                                                                      方案框图

AD608

问题的主要部分集中在混频级的本振输入这一块。

问题:(1)请教大家一下,一般通信系统中混频级的本振输入,通常情况下是否需要恒定功率水平,或者幅值恒定?

          (2)AD608集成混频器对于本振的输入要求,在datasheet里有这样一句描述:An on-board LO pre-amplifier requires only −16 dBm of LO drive. 本振输入是只要>=-16dBm即可,还是必须等于-16dBm?自己设想的方案中,本振LO输打算采用AD的DDS芯片AD9834来实现,但考虑到DDS输出在高频段可能存在衰减,那么在AD608的本振输入端LOHI与AD9834之间是否需要进行一个自动增益控制(AGC)模块的处理,以保证LO的输入恒定。如果这样,大家有没有较好的AGC应用方案?

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.