Post Go back to editing

AD-FMCOMMS3-EBZ  “RF工程师平台”

来自网友的提问:

能否解释一下以下的标黄内容(从AD-FMCOMMS3-EBZ Wiki用户指南的第二段开始)?

AD-FMComms3-EBZ旨在为软件开发人员、系统架构师提供一个RF平台,他们希望有一个能够在更宽的调谐范围(70 MHz – 6 GHz)内运行的单一平台。 该平台的RF性能预计可满足数据手册中2.4 GHz规格要求,但并不要求满足电路板支持的整个RF调谐范围(但对于整个RF频率范围而言,它的工作性能要远远好于RF工程师平台)。

  • 您好,

    我们的意思其实是:

    在FMCOMMS2板上,我们使用的是2.4 GHz巴伦,其带宽大约是1.6至3.3GHz。

    这个巴伦在2.4 GHz下具有出色的性能——2.4 GHz是其目标工作频率。

    然而,它在70 MHz至6 GHz范围内无法工作,因为它并非针对如此宽的范围而设计。

    在FMCOMMS3板上,我们采用了TCM1-63AX+变压器,该器件额定工作频率范围为10 MHz至6 GHz;因此,相比FMCOMMS2板上的巴伦,它可在整个范围内具有更佳的性能。

    我们的术语是针对FMCOMMS2板用作RF工程师平台而言的(如果RF工程师的目标频率不同,那么他们会替换这个巴伦),而FMCOMMS3更多的是针对软件定义无线电而言——不需要替换元器件,您便可在整个调谐范围内获得良好的性能。

    希望我把问题解释清楚了。

  • This question has been closed by the EZ team and is assumed answered.

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.