从AD9361手册上看到DATA_clock是最大速率是61.44M,但是在的adfcomms2的说明文档overview中显示的是显示着AD采样率是64MSPS。
请问AD9361最大的AD和DA采样率是多少?
从AD9361手册上看到DATA_clock是最大速率是61.44M,但是在的adfcomms2的说明文档overview中显示的是显示着AD采样率是64MSPS。
请问AD9361最大的AD和DA采样率是多少?
那再请问ADC和DAC的转换速率(时钟)是固定的不可配置的是吧?可以配置的只有DATA_clock对吧?
您好!是可以配置的,ADC的速率是Data_Clock 的整数倍。Data_Clock的速率定了之后,BBPLL的频率就确定了。
你好,请问一下,关于AD9361中ADC和DAC这部分的资料有吗?因为我在数据手册上看不到?还有就是DATA_CLK是AD的数据时钟吗?它是可调的吗?
还有就是官网上说:ADC和DAC的速度能到500MSPS以上,但是输出的数据是经过抽取的样本速率为30.72MHz。DATA_clock在COMS模式下是61.44M,在LVDS下是122.88MHz 怎么理解?