从AD9361手册上看到DATA_clock是最大速率是61.44M,但是在的adfcomms2的说明文档overview中显示的是显示着AD采样率是64MSPS。
请问AD9361最大的AD和DA采样率是多少?
从AD9361手册上看到DATA_clock是最大速率是61.44M,但是在的adfcomms2的说明文档overview中显示的是显示着AD采样率是64MSPS。
请问AD9361最大的AD和DA采样率是多少?
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好,ADC和DAC的速度能到500MSPS以上,但是输出的数据是经过抽取的样本速率为30.72MHz。DATA_clock在COMS模式下是61.44M,在LVDS下是122.88MHz
请问有没有AD9361中ADC和DAC的数据手册啊?因为我看见其他模块都有数据手册
您好!正如您所说,其他部分都有描述,但是ADC和DAC还没有专门的一篇数据手册,一般客户主要关心的是数据接口时序和速度。