Post Go back to editing

AD9361 Loop测试、中继器应用

来自网友的提问:

我查看了以下讨论

https://ez.analog.com/thread/40747

AD9361可否回环?

我很困惑不清楚寄存器的功能。

SPI寄存器0x3F5—BIST配置2

D7—数据端口SPHD回路测试OE

D0—数据端口回路测试使能

以下是我的理解。

是否正确

 

问题1

正确

Tx数据输入>>>TX12端口输出>>>同轴电缆连接>>>Rx21端口输入>>>Rx数据输出

不正确

Rx21端口输入>>>Rx数据输出>>>电缆连接>>>Tx数据输入>>>TX12端口输出

DATA_CLK>>>FB_CLK

RX_FRAME>>>TX_FRAME

RXDATA>>>TX_DATA

问题2

正确

0x3F5 [D7]

1半双工模式使能

0全双工模式使能或是其他

0x3F5 [D0]


1
环路测试使能

0该设置/状态是怎样的

 

问题3

如果我在数字中继器应用中使用2AD9361最佳解决方案是什么

Antenna<>AD9361(1)<>FPGA BBP<>AD9361(2)<>Antenna

当使用频率转换类中继器设备

是否可直接连接数据/时钟/不用FPGABBP采用SPI设置控制器

 

请给我建议。



Parents
  • AD9361有一个内部信号发生器可将信号注入Tx数据端口的输出或Rx数据端口的输入。 当测试Rx数据端口或Tx RF输出的连接时,这是非常有用的。 当调试AD9361Tx链功效时,它是非常有用的工具。 这样用户可以生成信号并将其注入到Tx数据端口的输出,从而用户可以排除是Tx数据端口的问题。

    0x3F4[D0]设置为高可使能BIST信号发生器。 注入点通过在寄存器0x3F4中编程设置位来选择。

     

    AD9361数据端口具有回送功能。 这是一个很有用的数据端口连接完整性测试方法。 0x3F5[D0]设置为高可使能数据回送,使发送至Tx数据端口的数据送回Rx数据端口。 在此类回送测试中,BER0证明数据连接正常。


    为执行该测试必须使能两个数据端口。 可通过以下两种方法在设置数字接口时实现:


    双端口、全双工使能状态机器必须在FDD状态。 分配给Rx一个端口,给Tx另一个端口,数据从Tx端口路由至Rx端口。


    单端口、半双工使能状态机器必须在TDD状态。 相同的端口既用于Rx又用于Tx,但时间多路复用。 通过设置位0x3F5[D7],发送至该数据端口的Tx数据位将路由送回未使用的数据端口。

Reply
  • AD9361有一个内部信号发生器可将信号注入Tx数据端口的输出或Rx数据端口的输入。 当测试Rx数据端口或Tx RF输出的连接时,这是非常有用的。 当调试AD9361Tx链功效时,它是非常有用的工具。 这样用户可以生成信号并将其注入到Tx数据端口的输出,从而用户可以排除是Tx数据端口的问题。

    0x3F4[D0]设置为高可使能BIST信号发生器。 注入点通过在寄存器0x3F4中编程设置位来选择。

     

    AD9361数据端口具有回送功能。 这是一个很有用的数据端口连接完整性测试方法。 0x3F5[D0]设置为高可使能数据回送,使发送至Tx数据端口的数据送回Rx数据端口。 在此类回送测试中,BER0证明数据连接正常。


    为执行该测试必须使能两个数据端口。 可通过以下两种方法在设置数字接口时实现:


    双端口、全双工使能状态机器必须在FDD状态。 分配给Rx一个端口,给Tx另一个端口,数据从Tx端口路由至Rx端口。


    单端口、半双工使能状态机器必须在TDD状态。 相同的端口既用于Rx又用于Tx,但时间多路复用。 通过设置位0x3F5[D7],发送至该数据端口的Tx数据位将路由送回未使用的数据端口。

Children
No Data