Post Go back to editing

AD9361 Loop测试、中继器应用

来自网友的提问:

我查看了以下讨论

https://ez.analog.com/thread/40747

AD9361可否回环?

我很困惑不清楚寄存器的功能。

SPI寄存器0x3F5—BIST配置2

D7—数据端口SPHD回路测试OE

D0—数据端口回路测试使能

以下是我的理解。

是否正确

 

问题1

正确

Tx数据输入>>>TX12端口输出>>>同轴电缆连接>>>Rx21端口输入>>>Rx数据输出

不正确

Rx21端口输入>>>Rx数据输出>>>电缆连接>>>Tx数据输入>>>TX12端口输出

DATA_CLK>>>FB_CLK

RX_FRAME>>>TX_FRAME

RXDATA>>>TX_DATA

问题2

正确

0x3F5 [D7]

1半双工模式使能

0全双工模式使能或是其他

0x3F5 [D0]


1
环路测试使能

0该设置/状态是怎样的

 

问题3

如果我在数字中继器应用中使用2AD9361最佳解决方案是什么

Antenna<>AD9361(1)<>FPGA BBP<>AD9361(2)<>Antenna

当使用频率转换类中继器设备

是否可直接连接数据/时钟/不用FPGABBP采用SPI设置控制器

 

请给我建议。



Parents Reply Children
No Data