来自网友的提问:
我查看了以下讨论
https://ez.analog.com/thread/40747
AD9361可否回环?
我很困惑,不清楚寄存器的功能。
SPI寄存器0x3F5—BIST配置2
D7—数据端口SP、HD回路测试OE
D0—数据端口回路测试使能
以下是我的理解。
是否正确?
问题1
正确?
Tx数据输入>>>TX1或2端口输出>>>同轴电缆连接>>>Rx2或1端口输入>>>Rx数据输出
不正确?
Rx2或1端口输入>>>Rx数据输出>>>电缆连接>>>Tx数据输入>>>TX1或2端口输出
DATA_CLK>>>FB_CLK
RX_FRAME>>>TX_FRAME
RXDATA>>>TX_DATA
问题2
正确?
0x3F5 [D7]
1:半双工模式使能
0:全双工模式使能?或是其他?
0x3F5 [D0]
1:环路测试使能?
0:该设置/状态是怎样的?
问题3
如果我在数字中继器应用中使用2片AD9361,最佳解决方案是什么?
Antenna<>AD9361(1)<>FPGA? BBP?<>AD9361(2)<>Antenna
当使用频率转换类中继器设备,
是否可直接连接数据/时钟/帧,不用FPGA或BBP,采用SPI设置控制器?
请给我建议。