我现在调试AD9361的接收,遇到一些问题,想和大家讨论下,我的问题为:
(1)rx 通道本振的锁定测试手段(除0x247和配置0x035外的其他方法),比如是否可以测量接收本振的信号。
(2)rx有没有自测试模式。
(3)在调试接收时,我用chipescope采集数据,没有信号输入时(采集为噪声),分析采集到的数据时,发现里面有5m的信号,且数据被压 缩。data_clk为20MHz,FDD,DDR模式。
我现在调试AD9361的接收,遇到一些问题,想和大家讨论下,我的问题为:
(1)rx 通道本振的锁定测试手段(除0x247和配置0x035外的其他方法),比如是否可以测量接收本振的信号。
(2)rx有没有自测试模式。
(3)在调试接收时,我用chipescope采集数据,没有信号输入时(采集为噪声),分析采集到的数据时,发现里面有5m的信号,且数据被压 缩。data_clk为20MHz,FDD,DDR模式。
谢谢您的反馈!如果将您的经验分享我们会更加感激您。
第三个问题的原因是,我将ADC的采样频率改了,但是没有更新ADC_set up那部分的寄存器的值,导致DATA_CLK时钟频率有其他频率的信号。
你好,请问Rx链路测试时候你是使用自测试模式的吗?
大神 能不能加个QQ 最近也在调AD9361