ADF4150 Low Spur模式下锁定异常问题

大家好:

目前在使用ADF4150过程中发现两颗器件有以下问题:在Low Noise模式下锁定正常,Low Spur模式下不停失锁。而且Low Spur模式下失锁的两个有问题的器件失锁的频率范围还不同:

使用频率(276.65-325.65MHz),一颗在286.65MHz以下失锁,一颗在301.65MHz以下失锁;

排除是其他器件不一致引起,因为在正常锁定的板子上,换上不正常锁定板子的ADF4150 会出现上述一样的问题,并且使用了不同的环路滤波器一样有此现象;

有问题器件Low Noise和Low Spur模式下的所锁定指示截图如下:

Low Noise:


Low Spur:



请问这个现象可能是由什么引起的?如何能够解决?


谢谢.

Parents
  • 0
    •  Analog Employees 
    on Sep 12, 2014 9:15 AM

    您好!

    1. 请使用模拟锁定指示试一试。
    2. 如果通过频谱仪观察确实失锁,请把环路设置参数发过来看看,例如参考源频率,输出频率,输出频率与参考源频率的计算关系,以及环路滤波器设置等。如果在满足PFD Frequency的条件下,低噪声或低杂散模式本身不会导致失锁。怀疑环路参数设置的比较临界,造成有的失锁有的锁定。
Reply
  • 0
    •  Analog Employees 
    on Sep 12, 2014 9:15 AM

    您好!

    1. 请使用模拟锁定指示试一试。
    2. 如果通过频谱仪观察确实失锁,请把环路设置参数发过来看看,例如参考源频率,输出频率,输出频率与参考源频率的计算关系,以及环路滤波器设置等。如果在满足PFD Frequency的条件下,低噪声或低杂散模式本身不会导致失锁。怀疑环路参数设置的比较临界,造成有的失锁有的锁定。
Children
No Data