Post Go back to editing

请问AD9361的DATA_CLK和ADC COLCK RATE的关系

Thread Summary

用户询问AD9361的DATA_CLK配置及其与ADC_CLK的关系。最终答案指出DATA_CLK是ADC_CLK经过抽取后的数据率,如果三个HB滤波器使能且FIR抽取率为2,ADC_CLK应为DATA_CLK的16倍。用户需根据所需数据率和插值/抽取率设置ADC_CLK。
AI Generated Content

@@最近在调试AD9361的BBPLL,目前BB PLL 已经锁定。但不知道DATA_CLK这个时钟怎么配置?和ADC 的采样率有什么关系?

参考时钟为40MHz,配置的ADC CLK=30.72MHz,检查到 0x05E[7]==1,BBPLL锁定。使用CLKOUT引脚输出ADC_CLK/2,用示波器在CLKOUT引脚可以测到15.36MHz的时钟。但是DATA_CLK引脚测得的时钟为1.92MHz,现在不知道DATA_CLK的时钟对不对,该怎么配置?

我想请问一下DATA_CLK和ADC CLK的关系,该如何配置?谢谢!

Parents
  • 你好,感谢你的回答!这个我已经弄清楚了,射频信号已经出来了。但是我又遇到了问题,我用DDS产生的单音信号,但在射频口看到有很多谐波还比较大。调试后发现应该是我的模拟基带低通滤波器没有配置,查看技术手册没有找到讲解配置模拟低通滤波器的步骤,我想请问一下模拟的低通滤波器是如何计算和配置的?有没有计算的参考手册或者文档?

Reply
  • 你好,感谢你的回答!这个我已经弄清楚了,射频信号已经出来了。但是我又遇到了问题,我用DDS产生的单音信号,但在射频口看到有很多谐波还比较大。调试后发现应该是我的模拟基带低通滤波器没有配置,查看技术手册没有找到讲解配置模拟低通滤波器的步骤,我想请问一下模拟的低通滤波器是如何计算和配置的?有没有计算的参考手册或者文档?

Children
No Data