频率转换功能IC

客户需要在现有模块上设计专网模块,专网频段是TDD-LTE制式1.4GHz1.8GHz两个频段,两个频段可二选一。

1.4GHz频段范围:1447~1476MHz

1.8GHz频段范围:1785~1805MHz

  能力等级:Cat 4

我们将使用现有模块上的TDD-LTE频段转换成专网的1.4GHz 1.8GHz频段。我们模块现有TDD 频段有:

BAND 38:2570~2620MHz

BAND 39:1880~1920MHz

BAND 40:2300~2400MHz

BAND 41:2496~2690MHz

 

我们ADI 是否有对应的方案?谢谢

Parents
  • 0
    •  Analog Employees 
    on Jan 26, 2015 10:58 AM

    您好!

    可考虑使用集成方案或分立方案。

    如果是集成方案,可看一下ADRF66XX系列产品,该类产品是集成PLL和VCO的混频器产品。

    分立方案,可以考虑使用ADL5801+ADF4351的方案。

Reply
  • 0
    •  Analog Employees 
    on Jan 26, 2015 10:58 AM

    您好!

    可考虑使用集成方案或分立方案。

    如果是集成方案,可看一下ADRF66XX系列产品,该类产品是集成PLL和VCO的混频器产品。

    分立方案,可以考虑使用ADL5801+ADF4351的方案。

Children
No Data