关于ADF5001和ADF4156的连接问题

您好,

关于ADF5001和ADF4156的连接,参考设计上给的是最好用差分线来连接,但是没有给出如何详细的布设这一差分线,感觉这个应该比较重要,不知到有没有详细的参考设计图?我是个新手,对这个还不是太清楚,根据我的理解ADF5001差分输出阻抗是100欧,那在pcb板上如果使用微带线的话,对应于RFout - RFinA,和RFOUT_N - RFinB的微带线特征阻抗是不是应该设计成50欧,还有这个连接需不需要终端匹配? 如果需要的话应该如何进行匹配?

还请大牛们给予帮助,谢谢!

Parents
  • 您好!

    非常抱歉,由于前一段时间休假,现在才回复您。

    您看到的电路是电路笔记CN-0174,很抱歉目前没有该电路的PCB图,该电路是通过ADF5001评估板和ADF4156评估板连在一起做的实验,并记录实验结果。

    PCB设计是要保证50ohm阻抗走线。PCB设计您可以参考ADF5001数据手册中EVALUATION BOARD PCB章节。

Reply
  • 您好!

    非常抱歉,由于前一段时间休假,现在才回复您。

    您看到的电路是电路笔记CN-0174,很抱歉目前没有该电路的PCB图,该电路是通过ADF5001评估板和ADF4156评估板连在一起做的实验,并记录实验结果。

    PCB设计是要保证50ohm阻抗走线。PCB设计您可以参考ADF5001数据手册中EVALUATION BOARD PCB章节。

Children
No Data