推荐一下AD9516-5 Evaluation Board适用的external VCO

买了一块AD9516评估板,需要配置外部VCO和filter才能使用,请推荐一下VCO型号。我希望得到一个500M~1GHz的时钟输出。谢谢!

  • 0
    •  Analog Employees 
    on Mar 18, 2015 5:44 PM

    1) 请确定要输出时钟信号的频率精度,稳定度,相噪指标,该指标应该是由系统分解得出的。有了这个相噪模板,接下来

    2) 选择合适的VCO,从频率的选择来看,您提到500MHz~1000MHz的时钟输出,这是否意味着您需要这个时钟能够连续覆盖500MHz~1000MHz,若不是,请给出相关输出时钟频点信息。

    3) 看选择合适频点的VCO的相噪是否满足锁相环输出时钟的远端相噪指标(有1)定义的VCO段)

    4)根据选择的VCO,确定Kvco

    5)根据频率精度,稳定度确定参考源的种类是XO, TCXO,还是OCXO,或者其他。

    6)根据1)确定的相噪模板反推参考的频率和相噪指标。

    7)根据确定的参考频率,VCO 的Kvco及相噪曲线,PLL期望带宽和相位裕度,电荷泵电流Icp,确定环路滤波参数。可以由ADISimCLK仿真。

    8)根据仿真参数进行实测对比。

    另外若仅仅选择500MHz~1000MHz的VCO,可以从RFMD,Z-communications, Bowei公司选择合适的器件。