ADF4360-9无输出信号


我最近在调试ADF4360-9,参考信号100MHz,PFD=1MHz,想要输出75MHz信号,可是上电后没信号输出,加上FPGA控制后还是不变,另外Pin13脚电压只有0.5V左右(手册上说应该是0.6V左右),还有就是L1,L2外部电感本来我按公式计算的是振荡频率应该在76MHz左右,可是振荡出来的频率只有8MHz,我怀疑是不是电路没有振荡,所以输出信号才不正确,还有就是是L1,L2外部电感不是不是要用线绕电感才启振???求大神解答啊啊啊啊啊,急急急急急急。。。

  • 非常感谢你的回复,你所说的前两个我能够明白,但环路滤波器部分,评估板上R11,C13,C14和C15是分开的啊,还有放在背面和正面应该都可以吧? 只要满足靠近Vtune管脚即可?请问有没有相应的PCB资料啊,如它的gerber文件?最后我们想把射频输出设计为差分转单端,可以采用哪些方式,可以采用MiniCircuits的TC1-1-13M,或者是M/ACOMM的ETC1-1-13,另外,由于我们希望能够将其设计成一个比较精简的板子,而评估板采用两个ADP3300-3分别产生VDD和VVCO,我们可不可以去掉一个 ADP3300-3,只用一个给VDD和VVCO供电?同时我看到评估板上,与芯片Pin23相连的R12电阻没有焊,那是不是意味着D5不需要进行上 拉,直接与Pin23相连?拜托了,谢谢啊!

    在 2016-06-24 10:38:22,"Benz" <analog-ch@jiveon.com> 写道:

    |

    |

    中文技术支持

    |

    |

    ADF4360-9无输出信号

    created by Benz in 时钟和DDS专区 - 查看全部讨论

    1.  加0ohm电阻只是冗余设计, 在你们板上可以去掉;

    2.  R39/D5可省, 你拿到的EVB可能版本不同,但不会影响你的评估测试;

    3.环路滤波器的位置尽量靠近Vtune管脚,最好放在表层;

    通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息

    如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。

    在 时钟和DDS专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持

    此電子郵件是由 中文技术支持 傳送,因為您是註冊的使用者。

    您可以立即取消訂閱,位置為 中文技术支持,或是在以下位置調整電子郵件頻率:電子郵件偏好設定

    |

    |